This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM5728:DELAYMODE 配置

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/571830/am5728-delaymode-configuration

器件型号:AM5728

大家好、TI 专家、

 

我们的客户向我们发送 了一些来自 E2E 主题的其他问题、如下所示;

https://e2e.ti.com/support/arm/sitara_arm/f/791/p/571498/2095981#2095981

 

我们的理解如下:

 -PINMUX-Tool 支持如下寄存器功能;

   - INPUTENABLE

   -PULLTYPESELECT

   -PULLUDENABLE

   - MUXMODE

 - PINMUX-Tool 不支持"DELAYMODE"配置。

 

问题是:

 -如何配置“DELAYMODE”字段?

 -从设定的值到"DELAYMODE"字段的什么位置?

 

如果您告诉我们配置"DELAYMODE"字段的建议方法、我们将不胜感激。

 

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    DELAYMODE 位域用于选择当 modeSelect 位设置为0b1时使用的虚拟定时模式。 有关详细信息、请参阅 AM572x TRM 修订版 H 中的第18.4.6.1.5节"虚拟 IO 时序模式"
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    感谢您的提示重播。
    我们已检查 TRM (SPRUHZ6H)"18.4.6.1.5虚拟 IO 时序模式"

    该部分说:
    每个相关管脚配置寄存器的 DELAYMODE 位域必须为
    设置为与数据手册中的虚拟函数映射表匹配。

    但我们在数据表(SPRS953B)中找不到"虚拟函数映射表"。

    请告诉我们数据表(SPRS953B)中的"虚拟函数映射表"页面。

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您应该查看表7-2中的第7.5节:虚拟和手动 I/O 时序模式。 模式摘要如果您单击要配置的外设(它们列在表的虚拟或手动 IO 模式名称列中)、链接将带您转至相应的虚拟功能映射表。

    请注意、在 pinmux 工具中、您只需指出此焊盘的工作模式、该工具将配置这些值。 您可以在生成的文件中看到它们。 重要的一点是、这些文件仅在 TI RTOS SDK 中可用、对于 Linux、您只需引用该值并相应地修改内核源即可。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的详细解释。
    非常感谢您的帮助。
    此信息非常有用!

    此致