This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux:为 Raspberry Pi ZERO 制作 WiFi 帽子

Guru**** 2524550 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/572286/linux-making-a-wifi-hat-for-a-raspberry-pi-zero

工具/软件:Linux

我已成功试用 USB WiFi 软件狗、并通过将该软件狗上的 USB 连接连接连接到 Raspberry PI 上的 USB 测试垫将其连接到 Raspberry PI 零

我认为 TI 可能有一个产品/设计、我可以将其直接添加到电路板中、以便直接提供 USB WiFi 访问、而无需每次都要检查 USB 软件狗。  

有人可以在这里向正确的方向指出我吗?

谢谢

Robert