This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/TM4C1294NCPDT:在 Tiva 板上启用 EMAC 和 simplelink wifi

Guru**** 2542540 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/571920/rtos-tm4c1294ncpdt-enable-emac-and-simplelink-wifi-on-tiva-board

器件型号:TM4C1294NCPDT

工具/软件:TI-RTOS

如何在同一 Tiva TM4C1294xl Launchpad 上启用 EMAC 和 WIFI。

但在这些给定的行中、

Http.networkStack = HTTP.NDK;
Http.networkStack = HTTP.SimpleLink;

WiFi 覆盖 EMAC 或 EMAC 覆盖 WIFI。 如何解决此问题?

还有其他方法可以解决这个问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    有什么方法可以动态更改 Http.networkStack?
    如果 EMAC 不工作、我们必须通过 WIFI 传递数据、这就是我们的方案。 请帮帮我们
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    目前、我们没有支持的方法在 TM4C129器件上同时运行 WiFi 和 EMAC。

    有一种设计实现了这一目标:www.ti.com/.../TIDM-TM4C129XGATEWAY

    基本上、您将低级原始数据包用于 WiFi 部分、将 NDK 用于 EMAC。

    Todd
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hai Todd、

    感谢您的支持、

    但在该项目中、有更多示例、我们必须使用哪一个?

    我应该使用 wifi 接口吗? 如果我必须使用如何使用它?

    我们需要一定的清晰度。

    如果我想使用它、我可以同时在 tm4c1294xl launchpad 上使用 EMAC 和 wifi 吗?

    此致、

    Regunath Siva、

    siva@eoxys.com

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hai Todd、

    感谢您的支持、

    但在该项目中、有更多示例、我们必须使用哪一个?

    我应该使用 wifi 接口吗? 如果我必须使用如何使用它?

    我们需要一定的清晰度。

    如果我想使用它、我可以同时在 tm4c1294xl launchpad 上使用 EMAC 和 wifi 吗?

    此致、

    Regunath Siva、

    siva@eoxys.com