This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM572X:PCIe 连接初始化

Guru**** 2553800 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/572081/am572x-pcie-connection-initialization

你(们)好

我想在电路板上初始化 MSC9922cv-aa 转换器。

当我将此模块插入电路板并使用 lspci 命令时、显示一个结果:

root@am57xx-EVM:~# lspci
00:00.0 PCI 桥接器:德州仪器(TI)器件8888 (修订版01)
root@am57xx-EVM:~#

此外,这个问题我以前在两个板(am57xx-AVM)上工作(其中一个是 RC,另一个是 EP),并尝试测试两个板之间的 PCIe 连接,但在这种情况下,当我在 RC 板中使用 lspci 命令时, 仅显示与上述结果相同的一个答案。

如何解决此问题?  

请帮帮我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    什么是 MSC9922cv-aa 转换器? 您使用的是哪种 Linux 版本?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我刚刚意识到您已经打开了一个主题、您在其中提出了同样的问题: e2e.ti.com/.../571352。 请勿在此论坛上重复发帖。 当前线程现在将关闭。