请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320DM368 您好!
我们使用 Onsemi AR0330 1/3英寸 CMOS 数字图像传感器设计了我们的 IP 摄像头。 对于 DM368 、我们目前面临一种奇怪的视频行为。 从长远来看、视频似乎会失真、如下所示。 一旦我们开始得到该值、摄像机将不再正常工作。 也就是说、即使在重新启动后、视频问题仍然存在。

您可以从上图中看到、在视频的左侧观察到一个分割、该部分也有一个粉色色调。 我们尝试更改了传感器的分辨率和其他设置、但没有更改。 我们还尝试加热/回流传感器、但问题仅在用另一个 AR0330图像传感器更换传感器后得到解决。
电路板详细信息:
这是一个具有采集卡和处理器卡的双板解决方案。 图像传感器位于采集卡内、处理器位于处理器卡内。 采集卡和处理器卡使用板对板连接器进行连接。 传感器的主时钟(MCLK)由处理器提供。
请告知我们有关传感器的解决方案和连接寄存器设置 的信息 e2e.ti.com/.../AR0330_5F00_REG.cfg