This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320C6713:Code Composer 中 i/p 和 o/p 的语法。

Guru**** 2539500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/571696/tms320c6713-syntax-for-i-p-and-o-p-in-code-composer

器件型号:TMS320C6713

我正在使用 TMS320C6713套件,我购买了扩展连接器80引脚,我想将数字输入连接到其中一个 I/O 端口,并从其它数字端口获取输出。 我希望 u 帮助我  将输入和输出连接到哪个引脚编号,以及 Code Composer Studio 中输入和输出的语法。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    扩展连接器上的引脚说明在电路板制造商提供的 DSK 套件技术参考手册中进行了说明:
    c6000.spectrumdigital.com/.../6713_dsk_techref.pdf

    有关引脚说明、请参阅第3.3节。 请指定您希望使用哪个引脚来提供软件指导。

    此致、
    Rahul
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    EMIF 数据引脚31
    EMIF 数据引脚29
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    阿曼

    为什么选择这些引脚? EMIF 数据总线用于访问 SRAM 或闪存等并行数据器件或类似器件。 它们对于独立的单个位通信不有用、这是此线程与 此处的另一个线程之间的含义

    请解释为什么您的问题选择了这些引脚。 这将帮助我们能够为您提供帮助。

    此致、
    RandyP