This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320C6713:输入和输出端口建议

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/571825/tms320c6713-suggestion-for-input-and-output-port

器件型号:TMS320C6713

使用 TMS320C6713套件时、必须将 Rscad 数字输出连接到套件、并从扩展连接器的哪个引脚 获取输出  

请告诉我我可以 参考哪个"扩展连接器的数字输入和输出"? 请参阅以下网站上 DSK6713的扩展连接器。
http://c6000.spectrumdigital.com/dsk6713/revc/files/6713_dsk_techref.pdf。  

以及使用 J1、J3、J4 的扩展连接器。 哪一个用于什么用途。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Aman:

    我已将其转发给设计团队。 他们的反馈应发布在此处。

    BR
    Tsvetolin Shulev
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    阿曼

    HPI 接口数据引脚与 GPIO 复用、这些引脚连接到 J1连接器。 请参阅 C6713 DSK 原理图第6页以了解连接。

    此致、
    SENTHIL
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    阿曼

    您的描述和问题非常模糊。 为了帮助您、您需要对系统进行一些分析、以详细说明您需要从"Rscad 数字输出"获取的数字信号类型、然后您需要详细说明您需要从 DSK6713获取的数字输出类型。 由于您知道要使用该套件执行什么操作、因此您可以执行此操作、但我们无法执行此操作。

    数据表列出了 C6713可以支持的所有类型的数字输入和输出、技术参考显示了哪些类型可连接到扩展头。 您将能够从这些器件中进行选择、以获取可在系统中使用的信号。

    此致、
    RandyP