This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM5716:GEL 文件为 OPP_OD 设置较低的 DSP 时钟频率

Guru**** 2555720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/571970/am5716-gel-files-set-lower-dsp-clock-frequency-for-opp_od

器件型号:AM5716

通常、AM571x GEL 文件会根据数据表的表5-9将各种时钟配置为其最大频率。 但是、与 DSP_CLK 有关的差异如下表所示:

更新了: 我添加了一列、说明 PDK 电路板库如何配置 DSP_CLK。 它的运行方式与 GEL 文件相同。

运算 表5-9中的最大 DSP_CLK 频率 由 GEL 文件配置的 DSP_CLK 频率 由 PDK 电路板库配置的 DSP_CLK 频率
OP_NOM 600MHz 600MHz 600MHz
OP_OD 700 MHz 650 MHz 650 MHz
OP_HIGH 750 MHz 750 MHz 750 MHz

我只是想确认、GEL 文件没有技术原因、无法将 DSP_CLK 配置为以700MHz 运行以用于 OPP_OD。 这对我很重要、因为我计划在定制板上的 OPP 上运行 DSP。 提前感谢您的反馈!

此致、
Dave

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    软件团队已收到通知。 他们将在这里作出回应。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Dave、

    我已与设计团队就 OPP_OD 设置进行了检查。 他们指定、没有技术原因可以将 GEL 文件中的 OPP_OD 设置限制为650MHz。 GEL 设置是在完成完整特征评定之前创建的、因此使用保守估计创建了该设置。

    数据表具有完整的特性时钟值、因此您可以将 M 设置从130更改为140、以达到700MHz。 请注意、如果您的软件(如电路板库)正在重新配置时钟或从 SBL 设置时钟、则还需要修改那里的值。

    此致、
    Rahul
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rahul,谢谢! 我将对我的板库进行此更改、并以700 MHz 的频率运行。 周末愉快!