This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 66AK2H14:用于 NAND (EMIF16)、千兆位以太网和 USB 接口结算的示例应用

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320C6678

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/571985/66ak2h14-example-applications-for-nand-emif16-gigabit-ethernet-and-usb-for-interface-checkout

器件型号:66AK2H14
Thread 中讨论的其他器件:TMS320C6678

我正在调试一个定制板、并且有一些 DDR3问题、因此我通过 Linux 检查某些项目的计划将不起作用。  

使用处理器 SDK、我找到了一个用于 DSP 的 PROM 示例、该示例通过 I2C 总线与 EEPROM 进行了通信。我能够进行修改以删除性能评测、而不是引用 DDR3

  • 是否有任何从 EMIF16接口与 NAND 进行通信的示例可用于验证接口是否工作?
  • 是否有任何与千兆以太网设备通信的示例?
    • 我之前使用过 TMS320C6678、而 NDK 上有一个示例应用。  我在处理器 SDK 中找不到任何内容。
    • 如果有一个示例、它是否可以安装在芯片存储器中(我的 DDR3不工作)?  出于某种原因、我认为它需要在6678上的 DDR3中留出空间。
  • 是否有任何 USB 示例应用可与简单器件(可能是 USB 串行转换器)通信以检查接口?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anthony、

    [报价用户="Anthony Diak"]是否有任何示例可用于从 EMIF16接口与 NAND 进行通信以验证接口是否正常工作?

    是的、我们在 Processor SDK RTOS 中有一个 NAND 闪存写入器、我们使用它在 K2H 器件上使用 DSP 将引导映像闪存到 NAND。 此示例位于 pdk_k2hk_x_x_x\packages/ti\boot\writer 下

    [报价用户="Anthony Diaka]*是否有任何与千兆位以太网设备通信的示例?

    • 我之前使用 过 TMS320C6678 、而 NDK 上有一个示例应用。  我在处理器 SDK 中找不到任何内容。
    • 如果有一个示例、它是否可以安装在芯片存储器中(我的 DDR3不工作)?  出于某种原因、我认为它需要在6678上的 DDR3中留出空间

    [/报价]

    NDK 示例当前在  pdk_k2hk_x_x_x\packages/ti\transport \NDK\Nimu 下提供。 但是、这使用 TI RTOS 平台定义、因此它可能使用 DDR。 您可能需要对其进行修改、以便从 MSMC 中运行该代码。

    [报价用户="Anthony Diak"]是否有任何 USB 示例应用程序可以与简单的设备(可能是 USB -串行转换器)通信以查看接口?

    此器件的 RTOS 软件包当前不支持 USB、但我将在内部检查以查看是否有可用于诊断的测试。 即使 DDR 在定制板上不起作用、您也应该能够使用 u-boot 驱动 程序来测试其中的一些接口。 UBoot 不n`t DDR、完全 依靠 MSMC 运行。

    希望这对您有所帮助。

    此致、

    Rahul