This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCI6630K2L:是否有方法在不使用使用使用 SDK 前端的无线电复位的情况下更新 EARFCN?

Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: RFSDK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/571764/tci6630k2l-is-there-a-way-to-update-earfcns-without-using-radio-reset-using-the-sdk-front-end

器件型号:TCI6630K2L
主题中讨论的其他器件:RFSDK

当我们初始化系统时、我们首先运行 RFSDK"无线电复位;无线电初始化;无线电开启"命令序列、以设置上行链路和下行链路的 EARFCN。  

完成此操作后、我们启动了 DSP、它直接写入 IQN 寄存器以配置 UAT 计时器等

在正常运行期间、我们可能需要根据客户要求在给定频段内更改 EARFCN。  要使用 RFSDK 命令执行此操作、似乎需要使用相同的"无线电复位;无线电初始化;无线电开启"序列。  问题是、重新运行这些命令将擦除我们对 IQN 寄存器所做的任何更改、这可能会破坏我们的计时器。

是否有方法可以调整上行链路/下行链路的无线电 EARFCN、而无需重置无线电或对配置寄存器进行任何不相关的更改?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Andrew:

    我已通知 RFSDK 团队。 反馈将发布在此处。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    RFSDK 不支持在运行期间动态更改 AFE 发送/接收频率。 要更改 EARFCNs、需要使用标准无线电序列来关闭和启动 RFSDK 操作。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的、感谢您的快速响应。 我怀疑这是答案、但想确认。