This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/PROCESSOR-SDK-AM57X:GTK 未链接到 CCSv6

Guru**** 2539500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/571976/ccs-processor-sdk-am57x-gtk-not-linking-to-ccsv6

器件型号:PROCESSOR-SDK-AM57X

工具/软件:Code Composer Studio

大家好、 我正在尝试使用 Processor SDK 为我的 AM57x EVM 开发基本 GTK 应用、我正在 CCSv6中遇到依赖项/包含项问题。  我要将我的项目链接到 报头、但编译器(arm-linux-gnueabihf-g++)不断地表示该文件不存在、尽管链接到了包含 gtk/gtk.h 的文件夹  我通过链接到我的非处理器 SDK gtk 开发目录来解决了这个问题、但这涉及到我现在必须链接到每个 gtk 依赖项的目录、如 glib。  有人告诉我、这不是正确的方法、所以我想问。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这是哪个 SDK? Linux 还是 RTOS? 请注意、TI 不支持 GTK 软件。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这适用于 Linux SDK、我知道 TI 在创建应用程序时不支持它、但从我发现的内容来看、EVM 的 Linux 映像应该支持运行基于 GNOME 的应用程序、不支持? 它内的 Processor SDK filletreal soseval gtk 头文件、正是如此、我才得出这一假设。