This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM5728:IDK 跟踪功能

Guru**** 2546490 points
Other Parts Discussed in Thread: AM5728

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/571684/am5728-idk-trace-capability

器件型号:AM5728

您好!

AM5728IDK EVM 用户指南指出"默认情况下不启用仿真跟踪功能"、无需进一步注释。

您能否详细介绍如何通过 MIPI 连接器启用布线?

 

提前感谢您的回复。

 Alberto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    缺省情况下、IDK JTAG 被连接至一个 FTDI 芯片。 有一组0欧姆电阻器。 查看 IDK 原理图的第23页和第24页。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Biser、

    我看到 DS 报告了多个欧姆电阻器、但我需要的是如何启用跟踪。 我们能否向客户推荐一份包含程序的文档?

    谢谢、此致、

    Alberto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我将请 IDK 设计团队进行评论。 他们将在这里作出回应
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    阿尔贝托

    AM5728 IDK EVM 可支持到 MIPI60仿真接头的仿真跟踪。  这可以在原理图中看到。  这可以通过移除禁用 LCD 视频输出连接的电阻器、然后添加电阻器来将这些引脚连接到 MIPI60接头来实现。  此外、需要修改所有这些引脚的引脚多路复用配置。  由于此更改的复杂性以及与 LCD 输出的冲突、我们不支持此配置。  如果客户需要、可以修改他们的 EVM、但没有其他支持。

    Tom