This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320C6678:TSIP 查询

Guru**** 2539500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/571958/tms320c6678-tsip-query

器件型号:TMS320C6678

代表现场团队发布

TSIP 文档似乎是针对6核器件而不是8核器件编写的。  

查找有关以下问题的指导  

1)    1) TDMU 6个发送和6个接收 TDMU 通道。  数字是否正确?

2)    数据输出/输入   8发送和8接收? 8个发送数据信号(或链路) 8个接收数据信号(或链路)

3) 3)    sprugy4.pdf 第1-3页的图1-1 TSIP 方框图是否正确?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Mukul、

    我已通知工厂团队。

    我认为、现场团队可以使用用户指南每页底部的"提交文档反馈"链接来提交有关此内容的报告。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mukul、

    http://e2e.ti.com/support/dsp/c6000_multi-core_dsps/f/639/p/567873/2086937#2086937中已经讨论了类似的问题。  请参阅第15页 SPRUGY4的以下摘录:

    时隙数据管理单元(TDMU)—TDMU 选择性地打包和
    根据通道时隙定义解包用于接收和发送的时隙数据。
    有六个发送通道和六个接收 TDMU 通道。 每个通道都能够
    在相应方向选择和传输所有可能的1024个时隙。

    据了解、TSIP 之前在具有6个 C64 DSP 内核的 C6472上实现、也在具有8个 C66 DSP 内核的 C6678上实现。  两个 DSP 器件上都存在相同的 TSIP 实现。

    Tom

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外、第15页的图1-1也是正确的。  它显示了8个 RX 串行器和8个 TX 串行器。  必须有8个 RX 和8个 TX 端口才能支持最多1024个 TDM 通道、其中每个通道可在8.196MHz 下运行、其中承载128个时隙。

    Tom