This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS:程序正在终止执行...

Guru**** 2038500 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/571964/rtos-program-terminating-execution

工具/软件:TI-RTOS

尊敬的 TI 专家:

我正在使用 EVM AM572x 并在 Cortex M4上运行该程序。  我已经创建了一个 SYS/BIOS 最小程序来检查 GPIO 功能。

在运行程序时、有时程序会终止执行...  并显示以下消息。

[Cortex_M4_IPU1_C0] ffff LR (R14)= 0x81007341
R7 = 0xffffffff PC (R15)= 0x81002738
PSR = 0x21000000
ICSR = 0x0440f831
MMFSR = 0x00
BFSR = 0x00
UFSR = 0x0000
HFSR = 0x00000000
DFSR = 0x00000001
MMAR = 0xe000ed34
BFAR = 0xe000ed38
AFSR = 0x00000000
正在终止执行...

请告诉我、需要将哪些内容更改为不会出现此问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您是否在 CCS 中查看过 Tools->ROV->Hwi->Exception? 我还会执行 ROV->BIOS->Scan for Errors。 异常可能是由堆栈溢出引起的。 本视频详细介绍了堆栈和异常处理: training.ti.com/debugging-common-application-issues-ti-rtos。

    Todd