This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCI6636K2H:能否将光纤(SFP)连接到 SGMII (1G 以太网)?

Guru**** 2580435 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/571844/tci6636k2h-is-it-possible-to-attache-optic-sfp-to-sgmii-1g-ethernet

器件型号:TCI6636K2H

尊敬的香榭丽舍

是否可以将 SFP 连接到 TCI6636K2H 的 SGMII?

谢谢、此致、

SI

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我已通知 TCI66x 团队。 他们将在此处发布反馈。

    我还查看了器件文档、找不到有关将外部器件与 SGMII 连接的任何限制。 请参阅图1-2的 KeyStone II 以太网交换机子系统方框图和2.4小节的 sprugv9d 串行千兆位媒体独立接口(SGMII)架构(千兆位以太网交换机子系统用户指南)。 据我了解、只要符合 SerDes 标准、您就应该能够将 SGMII 与 SFP 连接、请参阅 KeyStone II 器件 SerDes 用户指南(www.ti.com/.../spruho3a.pdf)中的1.2行业标准兼容性部分。

    此致、
    Yordan