This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320C6678:无法连接 XDS560V2仿真器

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320C6678

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/571587/ccs-tms320c6678-unable-to-connect-xds560v2-emulator

器件型号:TMS320C6678

工具/软件:Code Composer Studio

我们正在尝试使用 CCS 5.3版本和 Blackhawk 仿真器 XDS560V2仿真器连接 TMS320C6678。但无法连接仿真器、JTAG 测试连接本身失败。错误如下所示

===================================================================================================

此实用程序已选择了560/2xx 类产品。
此实用程序将加载程序'bh560v2u.out'。
加载的 FPGA 映像:C:\ti\ccsv5\ccs_base\con\uscif\DTC_top.jBC
库构建日期为 '2012年10月3日'。
库构建时间为'22:14:17'。
库软件包版本为'5.0.872.0'。
库组件版本为'35.34.40.0'。
控制器不使用可编程 FPGA。

硬打开控制器时出错。

---- [发生了错误,该实用程序已中止]-----

此错误由 TI 的 USCIF 驱动程序或实用程序生成。

值为'-180'(0xffff4c)。
标题为"SC_ERR_CTL_NO_TRG_POWER"。

说明如下:
控制器检测到目标功率损耗。
用户必须为目标打开或连接电源。
===================================================================================================================================

请提供帮助

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    它与 XDS200仿真器相连
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Rajesh、

    很高兴知道目标正在与 XDS200连接。 是否确定 XDS560仿真器工作正常? 您是否尝试过任何其他电路板?

    此致、
    SENTHIL
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、XDS560仿真器可以与我们尝试过的其他模块一起工作、因此仿真器不是问题。