请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AM5728 工具/软件:Linux
我正在尝试通过 DTS 文件为基于 Sitara am5728的定制板配置引脚多路复用模式。
在数据表注释中、默认引脚多路复用器位于复位 REL 中。 MUXMODE 列。 此列具有相同的值、这意味着"驱动器关闭"引脚状态。 据我了解、几乎所有引脚在上电后都被禁用。
但 在 am57xx-beagle-x15.dts 和 am57xx-evm.dts 文件中、我只看到了 MMC 引脚多路复用。
我无法理解、 如果所有默认状态都设置为"驱动器关闭"、则在 DTS 中没有 pinctrl assigments 的情况下、外围设备的其他引脚如何工作?