请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320C54x
工具/软件:Code Composer Studio
您好!
CCS v3是否足以用于音频噪声消除项目? 如果足够、请指导我将套件中的 IO 端口与 CC Studio 连接的步骤。 我能够为我的项目编写 C 代码。 但我不知道使用 CC Studio 执行代码所需的其他步骤。
谢谢、
Anu
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
器件型号:TMS320C54x
工具/软件:Code Composer Studio
您好!
CCS v3是否足以用于音频噪声消除项目? 如果足够、请指导我将套件中的 IO 端口与 CC Studio 连接的步骤。 我能够为我的项目编写 C 代码。 但我不知道使用 CC Studio 执行代码所需的其他步骤。
谢谢、
Anu
您好、Anupriya、
请参阅论坛 e2e.ti.com/.../2095654上的此类似主题
如果 CCSv3还不能在您的系统上运行、我不会尝试安装它-它需要传统软件和 Cygwin、并需要耐心。
您将获得更舒适的绑定、尝试安装其中一个较新版本的 CCS、但代价是必须通过将源文件添加到空白项目来重新创建项目。 通过 CCSv6将项目从 CCSv3导入 CCSv4可能很有挑战性(至少是我上次尝试的时候)。
另一个问题是在较新版本的 CCS 中找到 c54xx 的目标配置。 我已确认 c54xx、更具体地说、DSK5416包含在我的 CCSv5.4.0.00091副本中。 但我无法在 CCSV6.2.0的副本中找到它(不确定它是否已被弃用或只是未安装)
希望这对您有所帮助、
标记