This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320C54x:在工程中包含.dat 文件的位置

Guru**** 2531950 points
Other Parts Discussed in Thread: CCSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/571521/ccs-tms320c54x-where-to-include-the-dat-file-in-project

器件型号:TMS320C54x

工具/软件:Code Composer Studio

大家好、

我正在执行音频信号中的噪声消除项目、我已经在 CCStudio 中编写了 C 代码 、并且我使用 .dat 文件作为损坏信号的源。 在 Code Composer Studio 中包含.dat 文件以成功运行代码时遇到问题。请提供添加.dat 文件的步骤。

谢谢、

Jaisri

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jaisri、

    我已将此内容转发给软件专家。 他们的反馈应发布在此处。

    BR
    Tsvetolin Shulev
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jayashree、

    尝试对数据进行格式化、使其看起来像大型 Int16元素数组。

    了解我们如何在 FFT 滤波器演示中包含具有多个音调的模拟音频...
    storage.googleapis.com/.../VC5505_FFT_Filter_Demo_2010-05-11.zip

    在 configuration.h 文件中...
    #define SIM_缓冲 区大小(48*2)
    extern Int16仿真[];

    在 configuration.c 文件中....
    int16 simulation[sim_buff _size]={
    0x0000、0x2c89、0x4bf5、0x567d、0x4ccd、0x37a7、0x2434、0x1e7a、
    0x2c57、0x4b03、0x702a、0x7fff、0x7fff、0x7fff、0x702a、0x4b03、
    0x2c57、0x1e7a、0x2434、0x37a7、0x4ccd、0x567d、0x4bf5、0x2c89、
    0x0000、0xd377、0xb40b、0xa983、0xb333、0xc859、0xdbcc、0xe186、
    0xd3a9、0xb4fd、0x8fd6、0x8000、0x8000、0x8000、0x8fd6、bb4fd、
    0xd3a9、0xe186、0xdbcc、0xc859、bb333、0xa983、0xb40b、0xd377、

    0x0000、0x2c89、0x4bf5、0x567d、0x4ccd、0x37a7、0x2434、0x1e7a、
    0x2c57、0x4b03、0x702a、0x7fff、0x7fff、0x7fff、0x702a、0x4b03、
    0x2c57、0x1e7a、0x2434、0x37a7、0x4ccd、0x567d、0x4bf5、0x2c89、
    0x0000、0xd377、0xb40b、0xa983、0xb333、0xc859、0xdbcc、0xe186、
    0xd3a9、0xb4fd、0x8fd6、0x8000、0x8000、0x8000、0x8fd6、bb4fd、
    0xd3a9、0xe186、0xdbcc、0xc859、bb333、0xa983、0xb40b、0xd377
    };

    在 main.c 文件中...
    #include "configuration.h"

    void main(){
    (笑声)
    RcvL2_copy[i]=((int32) simulation[sim_Index_L]<< 16);
    (笑声)


    希望这对您有所帮助、
    标记