This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320C6678:Hwi 启用执行检查

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/571605/ccs-tms320c6678-hwi-enable-execution-check

器件型号:TMS320C6678

工具/软件:Code Composer Studio

大家好、

我需要一些信息。

是否可以在运行时阶段检查 Hwi_enable 函数是否返回错误?

详细介绍、我需要一些有关先前启用/禁用状态值的信息来检查它!

非常感谢大家。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Vittorio:

    您能否分享一下这是哪个 SDK? 您正在运行哪个示例?

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    我使用的是 PROCESSOR-SDK-RTOS-C667X:适用于 C667X 的 RTOS 处理器 SDK 版本03.02。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我假设您询问的是 HWI 函数返回值。 如果不正确、请纠正我的问题。

    以下是我的建议-

    定义全局矢量并将其定义为大小为 N 值的循环缓冲器、以及指向下一个输入位置的指针。
    (一切都是全局的)

    在 HWI 函数中写入代码、以将返回值加载到循环缓冲器中。

    每次程序停止时(我假设您在 CCS 中运行)、您都可以访问最后的 N 个返回值。 (指针指向下一个值、因此返回并检索以前的值、最早的值是指针指向的值)

    这对您有道理吗? 如果是、请关闭螺纹

    已运行