This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/AM4376:以太网通信

Guru**** 2542610 points
Other Parts Discussed in Thread: AM4376

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/571266/rtos-am4376-ethernet-communication

器件型号:AM4376

工具/软件:TI-RTOS

你(们)好

我设计了帧捕捉器板、使用 AM4376控制器将帧从 FPGA 传输到千兆位以太网 PHY。

问题: 我可以在以太网电缆上获得的最大吞吐量是多少 Mb/s?

我在 FPGA 和 AM4376之间使用同步 GPMC 总线。

哪种协议使用 UDP/TCPIP 实现最大速度,以及哪种操作系统 ?

我看到 TI 关于 Linux 和 TCPIP 的报告、该报告使用 AM437xx 时可提供大约330MB/s  、但我需要更好的性能。

谢谢

Pascal

  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    RTOS 团队已收到通知。 他们将在这里作出回应。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    有关吞吐量、请查看此链接 :processors.wiki.ti.com/.../Processor_SDK_Linux_Kernel_Performance_Guide

    使用 TCP/IP 时、TH 大约为300-360Mb/s 使用 UDP、实现了具有1470字节有效载荷的566Mb/s。 对于 Linux 系统、iperf 等应用程序可轻松用于性能基准测试。

    您的 TH 要求是什么? 可能需要一些调整来改进它。

    此致、Eric
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eric 先生

    感谢您的快速回答。

    我们正在寻找700Mb/s  

    RTOS 操作系统的性能如何。我们在 UDP 和 TCPIP 中获得的速度是多少?

    谢谢

    Pascal  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    RTOS 示例是一个 NIMU 示例、 它上面没有运行任何用于测量吞吐量的应用程序。 因此、我们没有任何官方编号。   有关在 AM57x 上移植 TFTP 服务并测量吞吐量的讨论、请参阅 :https://e2e.ti.com/support/arm/sitara_arm/f/791/p/499896/1988794#1988794

    此致、Eric