请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AM3352 工具/软件:Linux
您好!
我们有自己的基于 am3352 处理器的电路板设计。 w 使用 TI SDK 03.01.00.06的内核4.4.19。
我们的设计需要使用配置为 timer7的引脚 XDMA_EVENT_INTR1生成时钟信号。
我们在.dts 文件中配置该引脚
0x1b4 (PIN_OUTPUT | MUX_Mode4)/*(D14) xdma_event_intr1.timer7 */
我还检查了 am33xx.dtsi 计时器中的定义
timer7:计时器@4804a000{
兼容="ti、am335x-timer";
REG =<0x4804a000 0x400>;
中断=<95>;
ti、hwmds ="timer7";
TI、定时器-PWM;
};
我的问题是:
1.是否可以使用我们的.dts 文件配置 timer7在该引脚上生成时钟/PWM 信号? 如果是、我们如何实现它?
2.如果在.dts 文件中无法执行此操作,您能否向我们展示如何执行此操作的示例?
此致