This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM4372:UART 握手

Guru**** 2539900 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/571573/am4372-uart-handshaking

器件型号:AM4372

在我的设计中、我需要一个具有握手功能的 UART 来连接外部器件、看起来像 DCE。 我使用的是 uart2。 在所有 UART 的 RTS 说明中、这似乎是一个输出、 使其看起来像 DTE 设备。 您能否提供附加信息来连接此接口或建议另一个可配置为 DCE 的 UART

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    在任何 Sitara 器件中都没有采用硬件 DCE 连接的 UART。 如果您需要此功能、则必须使用 GPIO 和软件来实现握手功能。 另请注意、TI 提供的软件中没有 DCE 功能的现有示例。