This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/processor-SDK-AM335X:MMC:不存在卡

Guru**** 2539500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/571576/linux-processor-sdk-am335x-mmc-no-card-present

器件型号:PROCESSOR-SDK-AM335X

工具/软件:Linux

MMC:  u-boot 中没有卡出现故障,如何解决此问题?

我使用 的是"AM335x-GP-EVM 板"

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我正在获得如下引导日志:

    U-Boot 2016.05-00118-gabc6b2a-m脏(2017年2月2日- 12:20:38 +0530)

    启用看门狗
    DRAM:512 MiB
    NAND:0 MIB
    MMC:OMAP SD/MMC:0、OMAP SD/MMC:1.
    MMC:无卡存在
    **设备 MMC 0 **错误
    使用默认环境

    未设置。 验证第一个电子保险丝 MAC
    NET:eth0:以太网@4a100000
    警告:USB_Ether MAC 地址不匹配:
    地址是 德语:德语:德语:be:ef:00:01
    环境中的地址为 D4:94:A1:8e:F4:06
    ,eth1:USB_ether
    按空格键可在2秒钟内中止自动引导
    MMC:无卡存在
    MMC:无卡存在
    MMC:无卡存在
    MMC:无卡存在
    MMC:无卡存在
    数据中止
    PC:[<9ff6f5d0>] LR:[<9ff6e807>]
    重新分配 PC:[<8081e5d0>] LR:[<8081d807>]
    SP:9ef26680 IP:9ff56e15 fp:9ffb3160
    R10:00000003 R9:9ef30ed8 R8:00000000
    R7:9ef3aba0 R6:9ef32630 R5:9ef326b8 R4:47810000
    r3:9ff6f5c1 r2:00000bb9 r1:9ffa49f0 r0:9ef326b8
    标志:模式 SVC_32上 nZCv IRQ 关闭 FIQ
    正在重置 CPU ...
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    是否从 SD 卡引导?

    是否可以探测您的卡检测引脚以查看其是否正常工作?

    此致、
    Yordan