This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320C54x:如何将 TMS320C5416的麦克风和线路输入与 CCStudio 连接

Guru**** 2538940 points
Other Parts Discussed in Thread: CCSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/571257/ccs-tms320c54x-how-to-interface-the-mic-and-line-in-of-the-tms320c5416-with-ccstudio

器件型号:TMS320C54x

工具/软件:Code Composer Studio

大家好、

    我正在执行基于音频噪声消除的项目。 我必须在端口的线路中提供输入信号。 我已经为算法编写了代码。但我不知道如何连接串行端口、也不知道如何包含用于使用该串行端口的库和头文件。 我请求为此提供解决方案。

谢谢、

Jayashree S

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jayashree、

    C5416是该系列中较旧的器件、但我想您可以从 Spectrum Digital 提供的资源中找到所需的一切...

    可从上提供的文档和示例中获取大量信息
    c5000.spectrumdigital.com/.../

    尤其是 DSK5416技术参考修订版 A - c5000.spectrumdigital.com/.../dsk5416_techref.pdf 中的原理图

    和 DSK5416目标内容(自安装程序.exe 不能在 Windows 7中运行以来已在此处上载):
    support.spectrumdigital.com/.../dsk5416.zip

    在该 zip 文件中、请查看
    - DSK5416\CCSTUDIO_v3.1\examples\dsk5416\BSL\tone
    - DSK5416\cstudio v3.1\c546\dsk5416\lib\dsk5416bslsrc.zip\dsk5416bslsrc

    THS 将向您展示如何配置
    PCM3002E - Burr-Brown 立体声音频编解码器
    U25和 U26将 McBSP2数据多路复用为具有 BSP2_SEL 的编解码器-驱动为低电平、因此端口= B1端口

    下载内容还包括 DSK5416\ccstudio v3.1\docs\pdf 下的数据表和原理图

    希望这对您有所帮助、
    标记
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    不过、我应该提到的是、这些项目适用于 CCSv3.1、我们现在在 CCSv6和 CCSv7上。 创建新项目、然后添加.c 和.h 文件将是最简单的、而不是尝试将 CCSv3.1文件导入到 CCS 的较新版本中。 我不建议安装 CCSv3.1。

    希望这对您有所帮助、
    标记
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    还有一个链接供您查看...
    lyle.smu.edu/.../v3_document.htm