This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM3358:执行时间容差

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: AM3358

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/571297/am3358-tolerances-in-execution-times

器件型号:AM3358

您好!

当我在两个不同的 Sitara-SoC 上运行实时(裸机)应用、并且两者都获得完全相同的输入数据时、它们的执行时间应该完全相同-理论上。 在现实世界中、我认为硬件会导致差异(例如、时钟稍有不同时)。

那么、我的问题是:在以1GHz 运行的 AM3358上、我必须预期什么执行时间/时钟容差(以其命名为:在 BeagleBone 上)?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    这将完全取决于主晶体容差。 根据 AM335x 数据表修订版 J 中的表6-2、晶体应具有小于+/-50ppm 的频率稳定性和容差。