主题中讨论的其他器件:DRA752
工具/软件:Linux
我们有自定义子板 +自定义 DRA752 CPU 模块板 ,带有 uboot 2014.07 ,采用 glsdk 7.03.00.3格式,但我们的某些 CPU 模块通过 MP 行进行筛选, 效果很差。
由于这些 CPU 模块 无法成功启动, 因此在“正在启动内核...”中进行了存根 在启动期间、日志如下所示:
U-Boot 2014.07 (2017年4月26日- 16:16:36) CPU:DRA752-GP ES2.0 板:DRA7xx I2C:就绪 DRAM:2 GiB MMC:OMAP SD/MMC:0、OMAP SD/MMC:1、OMAP SD/MMC:2 使用默认环境 序列号未设置、正在设置... SATA link 0超时。 AHCI 0001.0300 32插槽1端口3 Gbps 0x1不支持 SATA 模式 标志:64位 NCQ stag pm led clo only pmp pio sagadopt part ccc apst 扫描总线设备... 找到0个器件。 SCSI:net:PHY 未找到 cpsw 按任意键停止自动引导:0 J6 ... 卡未响应电压选择! 卡未响应电压选择! 切换到分区#0,好 的 mmc1 (第0部分)是 当前在设备1 上找到的设备 SD/MMC,读取 j6_uenv.txt 206字节从 j6_uenv.txt 加载的环境3ms (66.4 KiB/s)中读取从 mmc1导入环境... 5178640字节在121ms (40.8 MIB/s)内读取 101700字节在8ms (12.1 MIB/s)内读取 从 mmc1... 内核映像@ 0x82000000 [ 0x000000 - 0x4f0510] ###平展设备树 blob (位于88000000) 使用0x88000000的 FDT blob 启动 正在将设备树加载到8ffe4000,结束8ffd43... 确定 启动内核...
您能给我们一些调试的方向吗? (这应该是硬件问题,但我们想知道哪个部分是 NG )
BTW、我在 J6_uenv.txt 中增加了调试级别(loglevel=8)。
此致、
鲍伊·任