This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/TMS320C6678:看门狗示例

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/592909/rtos-tms320c6678-watchdog-examples

器件型号:TMS320C6678

工具/软件:TI-RTOS

大家好、

在哪里可以找到 C6678器件的看门狗示例?

我尝试使用  C:\ti\pdk_c667x_2_0_4\packages 中的 pdkProjectCreate.bat 文件生成示例、但没有任何结果。

提前感谢

Geni

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请查看下面的 WDT 计时器示例:
    C:\ti\c66x_PRSDK33\pdk_c667x_2_0_5\packages/ti\cSL\examples\timer

    pdkProjectCreate 仅用于在 PDK 中为低级驱动程序创建 TI RTOS 示例、而不用于 CSL 示例。

    您可以使用这些文件创建 CCS 工程、并在包含路径中添加 pdk_install_path\packages 并链接到 CSL 库。 在项目定义中、按照此处所述添加正确的 SOC 定义:

    processors.wiki.ti.com/.../MCSDK_to_Processor_SDK_Migration

    如果您遇到此设置的任何问题、请告知我们。

    此致、
    Rahul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢 Rahul、
    很抱歉耽误你的回答。

    此致、
    Geni