This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/DRA726:Weston 应用程序加载延迟问题

Guru**** 2587315 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/598542/linux-dra726-issues-with-delay-for-application-load-with-weston

器件型号:DRA726

工具/软件:Linux

我们的客户应用程序使用嵌入式向导。 我在 weston.ini 中将其设置为客户端

问题是应用程序在屏幕上显示大约需要10秒钟。 与将应用程序设置为客户端相比、是否有更好的加载方法?

如果我刚启动 Weston 桌面、它没有那么长的延迟、使用 ssh 加载应用程序会立即加载程序。

Michel Catudal

ACTIA Corp.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Michael、

    您使用哪款 SDK?

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我不使用任何 SDK。 我的 Yocto 是使用 processor-sdk-03.03.00.04-config.txt 和我们对电路板的定制更改创建的。
    使用 Yocto 创建整个项目。 我有一个开发映像、其中有开发包、一个映像用于没有任何开发的客户。

    请注意、在使用 EVM 随附的 TI BeagleBoard X15修订版 A3以及 BeagleBoard X15修订版 B1进行开发时、我获得了相同的结果

    米歇尔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Michael、

    感谢西顿专家的澄清,我已将问题转交一位西顿专家作了评论。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    有什么新功能吗? 我们的客户对开机时的黑屏不是很满意。 Weston 启动后至少10秒。 如果我启用启动屏幕、启动后大约10-12秒开始、Weston 开始加载时停止、10秒或更长时间后、我将显示 GUI。
    在切换到 systemd 之前,启动屏幕将在引导过程中随着内核的加载而几乎立即启动。

    我们短暂地看到了文本消息、然后屏幕将变为空白超过10秒。 Weston 加载图形不应花费那么长的时间。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    由于您提到可以使用 ssh 启动应用程序而不会出现任何延迟,因此延迟似乎是由 systemd 在延迟一段时间后启动的应用程序引起的。  

    此致、

    Subhajit