This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 66AK2L06:在裸机上使用66AK2L06

Guru**** 2587345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/598374/66ak2l06-using-66ak2l06-on-bare-metal

器件型号:66AK2L06

我计划在不使用任何操作系统的情况下使用66AK2L06进行严格的实时操作。 只能使用金属裸片。
通过类比 TivaWare、是否有适用于66AK2L06的 SDK?
总的来说、我希望使用66AK2L06作为一款速度非常快的多核微控制器、该微控制器仍可在 DSP 内核上执行计算。

--
此致,Sergey Sklyarov。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sergey、

    我已将此内容转发给软件专家。 他们的反馈应发布在此处。

    BR
    Tsvetolin Shulev
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    处理器 SDK 是为 K2L 器件提供的 SDK。 它还提供可能有用的芯片支持库和驱动程序。 以下链接提供了指向 SDK 和相关文档的链接。

    www.ti.com/.../PROCESSOR-SDK-K2L

    此致、
    John