This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320C5505:AIC3204配置

Guru**** 2549950 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320C5505, TLV320AIC3204

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/599105/ccs-tms320c5505-configuration-of-aic3204

器件型号:TMS320C5505
主题中讨论的其他器件: TLV320AIC3204

工具/软件:Code Composer Studio

大家好、

我使用的是 TI 的 TMS320C5505 USB 模块。

我正在尝试了解如何使用 DSP 初始化电路板上的编解码器 AIC3204。

我在下面找到了示例代码。

  AIC3204_rset( 0, 0);     //选择第0页
   AIC3204_rset( 1, 1);     //重置编解码器
   AIC3204_rset( 0,1 );     //指向第1页
   AIC3204_rset( 1, 8);     //禁用从 DVDD 生成粗 AVDD
   AIC3204_rset( 2, 1);     //启用模拟块,使用 LDO 电源
   AIC3204_rset( 0, 0);
   /* PLL 和时钟配置和上电 */
   AIC3204_rset (27,0x1d); // BCLK 和 WCLK 被设置为 o/p 至 AIC3204 (主器件)
   AIC3204_rset (28、0x00); //数据设置= 0
   AIC3204_rset (4、3);     // PLL 设置:PLLCLK <- MCLK、CODE_CLKIN <-PLL CLK
   AIC3204_rset (6、7);     // PLL 设置:j=7
   AIC3204_rset (7、0x06);  // PLL 设置:hi_Byte (D)
   AIC3204_rset (8、0x90);  // PLL 设置:LO_BYTE (D)
   AIC3204_rset (30,0x88); //仅针对主控模式下的每帧32位时钟
                              // BCLK=DAC_CLK/N =(12288000/8)= 1.536MHz = 32*FS
   AIC3204_rset (5、0x91);  //PLL 设置:为 PLL 加电、P=1和 R=1
   AIC3204_rset (13、0);    //对于 DOSR = 128十进制数或0x0080 DAC 过采样,则为 Hi-Byte (DOSR)
   AIC3204_rset (14、0x80); // LO_Byte (DOSR)(对于 DOSR = 128十进制或0x0080)
   AIC3204_rset (20,0x80); // AOSR = 128十进制或0x0080用于抽取滤波器1至6
   AIC3204_rset (11,0x87); //为 NDAC 加电并将 NDAC 值设置为7
   AIC3204_rset (12,0x82); //为 MDAC 加电并将 MDAC 值设置为2
   AIC3204_rset (18,0x87); //加电 NADC 并将 NADC 值设置为7
   AIC3204_rset (19、0x82); //加电 mAdc 并将 mAdc 值设置为2
   /* DAC 布线和上电*/
   AIC3204_rset( 0,1 );     //选择第1页
   AIC3204_rset (0x0c,8);  //路由到 HPL 的 LDAC AFIR
   AIC3204_rset (0x0d、8);  // RDAC AFIR 路由至 HPR
   AIC3204_rset( 0, 0);     //选择第0页
   AIC3204_rset( 64, 2);    //左容积=右容积
   AIC3204_rset (65,0);    //左 DAC 增益至0dB VOL;右轨迹左
   AIC3204_rset (63、0xd4); //向左、右上电数据路径并设置通道
   AIC3204_rset( 0,1 );     //选择第1页
   AIC3204_rset (0x10,10); //取消 HPL 静音,10dB 增益
   AIC3204_rset (0x11,10); //取消 HPR 静音,10dB 增益
   AIC3204_rset (9、0x30);  //加电 HPL、HPR
   AIC3204_rset( 0, 0);     //选择第0页
   USBSTK5505_WAIT (100);   //等待
   /* ADC 路由和上电*/
   AIC3204_rset( 0,1 );     //选择第1页
   AIC3204_rset (0x34、0x30);//立体声1插孔
                            //将 IN2_L 更改为 LADC_P、阻值为40千欧
   AIC3204_rset (0x37、0x30);// IN2_R 至 RADC_P 至40kohmm
   AIC3204_rset (0x36,3);  // CM_1 (共模)通过40千欧连接到 LADC_M
   AIC3204_rset (0x39、0xc0);// CM_1 (共模)到 RADC_M (通过40千欧)
   AIC3204_rset (0x3b,0);  // MIC_PGA_L 取消静音
   AIC3204_rset (0x3c,0);  // MIC_PGA_R 取消静音
   AIC3204_rset( 0, 0);     //选择第0页
   AIC3204_rset (0x51、0xc0);//向左和向右上电 ADC
   AIC3204_rset (0x52、0);  //取消左右 ADC 的静音
   
   AIC3204_rset( 0, 0);    
   USBSTK5505_WAIT (100); //等待

但是、我不太理解为什么使用 J=7……为什么 HI_byte (D)设置为0x06、 为什么 LO_BYTE (D)设置为0x90……

因此、设置寄存器值并不十分重要。 我参考了"TLV320AIC3204应用参考指南"。 但是、本文档中提供了寄存器名称。 但是、未提供设置其值的原因和方法。

有没有人可以通过推荐合适的文档来指导这一点、在该文档中我可以找到如何设置 AIC3204的寄存器值。

谢谢、此致、

Satyajit

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Satyajit、

    我已将此内容转发给 C55x 软件专家。 他们的反馈应发布在此处。

    BR
    Tsvetolin Shulev
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Satyajit、
    AIC3204器件不是很熟悉、您可能希望在 AIC3204器件论坛上提出此问题、以便他们的专家为您提供寄存器值方面的指导。
    在器件数据表 www.ti.com/.../slau266a.pdf 中 、提到了一些可能有所帮助的基于 Windows 的工具?
    Lali