This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM5728:对存储器大小进行了平铺修改

Guru**** 2583415 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/597478/am5728-tiler-memory-size-modification

器件型号:AM5728

尊敬的香榭丽舍

请告诉我如何在处理器 Linux SDK 中修改更平铺内存大小?

我的客户现在正在使用 Processor Linux SDK v3.2.0.5。

谢谢、此致、

SI

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 SI、
    对于平铺一维页面、它固定为128MB。 需要修改的用例是什么?
    您是否发现缓冲区分配不适合128MB?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Ramprasad、

    是的。 这是因为图形缓冲器。
    我的客户收到我们的回复后、将提供如何在 e2e 下方的其他区域分配图形缓冲区。
    e2e.ti.com/.../2198488


    感谢您的支持

    谢谢、此致、
    SI
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 SI、
    请参阅发布后更新中的 PSDKLA-3753
    processors.wiki.ti.com/.../Processor_SDK_Linux_Automotive_Post_Release_Fixes

    此修复程序用于在非 Tiler 区域中分配图形缓冲区和 OMAP-bo 缓冲区。
    请确保 ipumm 不能使用、缓冲区需要更平铺。
    默认情况下、所有 GPU 分配都将在 CMA 区域中进行。

    谢谢
    Ramprasad