This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320TCI6608:有关 corepac L1D 标签 RAM 的问题

Guru**** 2582405 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/598180/tms320tci6608-question-on-corepac-l1d-tag-ram

器件型号:TMS320TCI6608

您好专家、

客户在一个 DSP 上使用了 TCI6608并发现受保护地址错误。 故障地址的偏移量始终为0x880。 我们检查了汇编指令并记录 了发出的此错误。 因此、我们想知道 L1D 缓存中的标签 RAM 是否有问题。 但从 DSP 方面看、L1D 高速缓存标签 RAM 是不可见的。 所以客户问

1. DSP 是否在 L1D 高速缓存标签 RAM 上具有 EDC?

2.是否有任何方法检查标签 RAM?

谢谢你。

此致、

艾伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Allen、

    我已通知雷达团队。 他们的反馈将在此处发布。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    C66x 用户指南(SPRUGW0C)仅提及 L2缓存的标签 RAM。 此外、EDC 仅适用于 L1P 和 L2 (请参阅用户指南的第11章)。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Allen、如果没有其他信息、请关闭此票。

    谢谢、Dave
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Dave、

    目前客户没有其他疑问。 让我们关闭此 TT。

    此致、
    艾伦