This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/OMAPL138B-EP:新处理器 SDK 可用性

Guru**** 2585925 points
Other Parts Discussed in Thread: OMAP-L138

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/597985/linux-omapl138b-ep-new-processor-sdk-availability

器件型号:OMAPL138B-EP
主题中讨论的其他器件:OMAP-L138

工具/软件:Linux

在上  

http://processors.wiki.ti.com/index.php/Processor_SDK_Supported_Platforms_and_Versions

页面上显示 OMAP-L138的 Linux 处理器 SDK 即将推出! 。   是否有正式发布日期?  我正在启动一个新项目、我想知道我是否应该等待新的 SDK。

谢谢

Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jim、

    我们的团队没有针对 SDK 发布的计划。 我将要求设计团队对此进行详细说明。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jim、

    该版本将与处理器 SDK Linux 版本一起在2017年第2季度末推出。 目前正在对其进行6/30跟踪。 根据阻止未解决的问题、应在7月的第一周之前提供。

    跟踪此情况的最简单方法是转到处理器 SDK 中支持的现有器件之一并订阅此处屏幕截图所示的警报:
    processors.wiki.ti.com/.../Processor_SDK_RTOS_FAQ

    希望这对您有所帮助。

    此致、
    Rahul
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jim、

    您能否确认您是否有权访问 EA 版本并能够下载 SDK? 如果是、我将继续并关闭该线程。

    此致、
    Rahul