This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/TMDXIDK5728:构建问题

Guru**** 2542050 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/597921/linux-tmdxidk5728-build-issue

器件型号:TMDXIDK5728

工具/软件:Linux

您好!

我正在尝试通过参考 http://processors.wiki.ti.com/index.php/Processor_SDK_Building_The_SDK 为 IDKAM5728构建 Linux SDK  


现在、我面临以下问题:

错误:GIT-2.7.4-r0 DO 编译:OE_runmake 失败

错误:GIT-2.7.4-r0 DO 编译:函数失败:DO 编译(日志文件位于/home/einfochips/tisdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/work/armv7ahf-neon-linux-gnueabi/git/2.7.4-r0/temp/log.do_compile.15895上)

错误:故障日志文件存储在:/home/einfochips/tisdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/work/armv7ahf-neon-linux-gnueabi/git/2.7.4-r0/temp/log.do_compile.15895中

日志数据如下:

|调试:站点文件['endian-little'、'bit-32'、'arm-common'、'arm-32'、'common-linux'、 'common-glibc'、'arm-linux'、'arm-linux-gnueabi'、'common"]

|调试:执行 shell 函数 DO 编译

|注意:make -j 8 no_pythyth=1 CFLAGs=-isSystem/home/eInfochins/gcc-linaro-5.3-2016.02-x86_64 arm-linux-gnueabihf/arm-linux-gnueabihf/include -O2 -fepipe-g -fabout-unuse-debug-linux-gnuebate-me-mag-rf-natchine-bi-f=-linux-linux-linux-rfprefix=-rf-nate-rf-nateg-rf-rf-rf=-forbi-f-r-r-rf-r-r-rf-natchine-bi-f=-rf-nex-rf-nex-rf-natchine-bi-f-rf-nex-rf-nex-rf-nex-rf-natchine-bi-fi-f-rf-natchine-bi-f=-rf-nate-/usr/bin/env /home/einfochips/gcc-linaro-5.3-2016.02-x86_64_arm-linux-gnueabihf/arm-linux-gnueabihf/lib /home/einfochips/tisdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/sysroots/am57xx-evm=/home/einfochips/tisdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/sysroots/x86_64-linux=/home/einfochips/tisdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/work/armv7ahf-neon-linux-gnueabi/git/2.7.4-r0=/usr/src/debug/git/2.7.4-r0

| SUBDIR PERL

| make[1]:***没有规则使目标'pM.stamp'成为'perl.ma'所需的目标'pM.stamp'。停止。

|制造:***[Makefile:1649:All]错误2.

|警告:/home/einfochips/tisdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/work/armv7ahf-neon-linux-gnueabi/git/2.7.4-r0/temp/run.do_compile.15895:1从"EXIT 1"退出1

|错误:OE_runmake 失败

|错误:函数失败:DO 编译(日志文件位于/home/einfochips/tisdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/work/armv7ahf-neon-linux-gnueabi/git/2.7.4-r0/temp/log.do_compile.15895)

错误:任务4486 (/home/einfochips/tisdk/sources/oe-core/meta/recipes-devtools/git/git_2.7.4.bb、DO 编译)失败、退出代码为"1"

 

请指导我解决该问题。

谢谢、此致、

Smita Salunke

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    AM572X IDK 仅受 Linux-RT SDK 支持: software-dl.ti.com/.../index_FDS.html 请从此处下载并构建。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    感谢您的快速回复。
    但我没有得到你的建议与我现在所说的不同。

    谢谢、
    Smita
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    使用 SDK 随附的 make 文件。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    感谢您的回复。

    通过引用您建议 的 software-dl.ti.com/.../index_FDS.html 链接、我找到了 PROCESSOR-SDK-LINUXE-RT-GSG-03.03.00.04.pdf.在该 pdf 中、点击"这些说明"、我获得了与我现在所引用的相同链接、即
    processors.wiki.ti.com/.../Processor_SDK_Building_The_SDK

    因此,我感到困惑,无论我是否走上正轨。
    请指导我。

    谢谢、
    Smita
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我已要求软件团队查看这个问题。 他们将在这里作出回应。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Smita、

    我刚刚成功构建了 git OE 封装。 请确保已从 主机设置 步骤安装了所有软件包,并且默认 shell 已更改为 bash。

    此致、
    Kemal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Kemal、

    我已从 Host Setup 步骤安装了所有软件包,默认 shell 也会更改为 bash。
    但是、我也面临着与我之前发布的问题相同的问题。
    请指导我解决该问题。

    谢谢、此致、
    Smita
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尝试清洁 git 软件包、然后重新构建。
    bitbake git -c cleanall
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Kemal、

    您的回复对我很有帮助。我还成功构建了 git OE 封装。
    现在、我想在其中添加"netifaces"封装。
    那么我怎么能做到这一点。
    请指导我。

    谢谢、此致、
    Smita
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    只需 按照以下步骤将其安装到您的目标。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我们正在尝试在 AM5728IDK SDK 中构建 Apache2。 但它用于 armv7ahf-neon、我们需要用于 am57xx 的 IPK。
    请建议用于构建 apache2的解决方案。

    此致、
    Smita
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    添加此行 /sources/meta-openembedded/meta-webserver \ BBLAYERS +="\ IN /build/conf/bblayers.conf,然后烘烤 bitapache2