This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/DRA746:CAN't 在 PSDKLA 3.02 (DRA7XX EVM 板)中使用四个凸轮、只有 CAM1 (VIP1 Slice0 Porta、video1)可以工作。

Guru**** 2582405 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/596867/linux-dra746-can-t-use-four-cam-in-psdkla-3-02-dra7xx-evm-board-only-the-cam1-vip1-slice0-porta-video1-can-work

器件型号:DRA746

工具/软件:Linux

 您好!

我想在  PSDKLA 3.02 (DRA7XX EVM 板+视觉应用板)中使用四个摄像头进行一些测试、 当我 将四个摄像头连接到电路板时、有四个注册为"/dev/video1/2/3/4 "的器件、 但是 、当我运行 dmabuftest 测试 VIP 时、  只有/dev/video1 (VIP1 slice0端口 A)可以工作、其他三个 VIP 端口无法 获得中断工作。

 所有 LVDS 摄像头与 J6的 VIP 端口之间的映射如下:

    CAM1 0x38 0x74 0x60 Vin1a (VIP1切片0端口 A)
    CAM2 0x39 0x75 0x64 Vin2a (VIP1切片端口 A)
    cam3 0x3A 0x76 0x68 Vin3a (VIP2切片0端口 A)
    cam4 0x3B 0x77 0x6C Vin5a (VIP3切片0端口 A)

我  使用的 tisdk-rootfs-image-dra7xx-evm.tar.xz 和 boot-dra7xx-evm.tar.gz 是从以下 pase 下载的:

   downloads.ti.com/.../index_FDS.html

 如何使四个摄像头在 PSDK3.02上正常工作?

PS: 当我将四 个摄像头连接到电路板时、很容易让一个摄像头的传感器烧坏。

但是、当我仅 将三个摄像头连接到电路板时、  每个连接  的 VIP 端口都会中断。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我已将您的问题转交给视频专家以寻求帮助。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好
    您没有将引导加载程序用于视觉板
    使用 dra7xx_evm_vision_config 重新编译 uboot
    这应该起作用

    Nikhil D
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Nikhil、
    感谢您的友好答复。
    我稍后将检查它。

    BTW:
    您知道如何在 PSDK 或 VSDK 上测试 DSS 回写流水线吗? 是否有任何测试程序? 我希望使用 DSS WB 记录 LCD 上显示的内容。

    此致、
    SID
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这是另一个线程。

    我会重新评论以浏览软件开发人员指南。
    有一个表示写回管道的标准 V4L2器件。

    您应该可以将其用于标准 V4L2应用。
    我们已使用 v4l2src Gstreamer 插件对此进行了测试

    此致、
    Nikhil D
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Nikhil、
    您是否知道如何使 Virtmem exp 与 libdrm 配合使用?
    在 VISION SDK 2.12中,我将显示控制移至 A15( libdrm),并希望直接显示从 M4捕获的视频缓冲区,不涉及 GPU。
    我只发现“SGX”链接使用“dmaFd”获取视频缓冲,如下链接所述:
    e2e.ti.com/.../2188917。

    此致、
    SID
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    此帖子似乎与此主题无关。 请打开不同主题 Nikhil D 的新查询