This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320DM648:错误:xdc.loadPackage:CAN#39;t find package 'ti.sdo.pspdrivers.PAL_sys.DM648'

Guru**** 2582405 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/595602/tms320dm648-error-xdc-loadpackage-can-t-find-package-ti-sdo-pspdrivers-pal_sys-dm648

器件型号:TMS320DM648

我使用的是 CCS 3.3、我得到 了 C:\DVSDK_1_11_00_00_DM648 (以及 DVSDK_1_01_00_15、因为我已经准备好让 DM6437 EVB 运行、尽管使用 Spectrum Digital 的简单非 XDC 非 TI RTOS 非 XDAIS 示例、但这是一个重新数字!)

我没有 ti.sdo.pspdrivers.PAL_sys.DM648封装、尽管我在 DM6437目录中具有相同级别的封装、如所示  

C:\DVSDK_1_11_00_00_DM646\pspdrivers_1_10_00\packages/ti\sdo\pspdrivers\PAL_sys\DM6437\package\ti.sdo.pspdrivers.PAL_sys.DM6437.sch

我有 C:\DVSDK_1_11_00_00_DM646\pspdrivers_1_10_00\封装、这些封装位于 XDCPATH env 中。 带有前斜杠的 VAR 大于后斜杠的 VAR。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我最后到达那里(在一个正在工作的 DM648演示中)、因此我将其标记为已回答。 任何人都发现自己走着同样的道路(这是一个小笑话,因为这是关键!),如果你像我一样疯狂,需要帮助,那就告诉我吧。