This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OMAPL138B-EP:OMAPL138EZWT4E -软件定义无线电(SDR)基于 OMAP-L138的参考平台问题

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: OMAP-L138

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/599270/omapl138b-ep-omapl138ezwtd4e---software-defined-radio-sdr-omap-l138-based-reference-platform-question

器件型号:OMAPL138B-EP
Thread 中讨论的其他器件:OMAPL138

我希望我在正确的论坛上发布这个问题。

我想知道 基于软件定义无线电(SDR) OMAP-L138的参考平台是否可用于开发1MHz-30MHz 范围内的业余(HAM) HF 无线电原型、该无线电使用单边带(SSB)调制和连续波(CW)执行接收和发送功能?  此外、如果可以进行此类设计、是否需要其他射频组件(混频器、放大器、滤波器等)?  发射功率将小于10W。  您不必指定任何组件。  我只是在寻找对/不对的可能性。  我是一名软件工程师、希望设计 SDR ham 无线电。

感谢你能抽出时间。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    让我与工厂团队确认这一点。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    已经有一段时间了,我没有听到。  我能不能就此得到答案。  谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Mark
    我没有任何人能够从软件算法的角度将其转换为 DSP 性能的含义。
    我建议您查看基于 OMAPL138的系统解决方案、它来自称为 Critical Link 的第三方

    请在此处查看相关白皮书和配套资料

    www.criticallink.com/.../sphy007a.pdf

    www.criticallink.com/.../

    希望这对一些人有所帮助。

    此致
    Mukul