This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320DM8168:协处理器接口

Guru**** 2585965 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/595878/tms320dm8168-interface-to-coprocessor

器件型号:TMS320DM8168

您好的团队-

我对达芬奇处理器(DM8168)上的编解码器有疑问。 是否有一个可用于基本 jpeg 编码的简单协处理器接口?

我正在寻找基本编码。 实时不是问题。 我一直在寻找、发现了很多包装器、但在 DSP 方面没有找到实际的库。

谢谢、

Dan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    团队-

    您能评论一下从哪里获得 DM8148 JPEG 编码器编解码器吗? 较旧的帖子使我们看起来好像只有可用的解码、但最近我们可以从应用工程师那里获得-您可以确认吗?

    谢谢、
    Dan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    在 EZSDK 中、我们没有 MJPEG 编码器。 我们只有 MJPEG 解码器在 HDVICP 上运行。

    在 DVRRDK&IPNC 中、似乎封装中有一个 MJPEG 编码器。


    BR
    玛格丽塔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    可在此处下载最新的 IPNC RDK 版本:

    www.ti.com/.../ipnc-rdk-csk RDK

    谢谢你

    Cesar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我可以使用 DM8148的编解码器吗?

    当我尝试在 RDK 中移植 DM8148编解码器库时,ARM 编译器发出以下错误:“架构配置文件冲突”。

    我是否可以通过任何方法将 DM8148编解码器库集成到 RDK 以外的其他工具链中?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否提供有关您正在尝试执行的操作的更多信息?

    编解码器的发行说明中有与编解码器所需的工具版本有关的信息、如 cgt470工具 等


    BR
    玛格丽塔