This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OMAP-L138:USB 以太网

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/595006/omap-l138-ethernet-over-usb

器件型号:OMAP-L138
Thread 中讨论的其他器件:OMAPL138

您好!

USB 复合器件类允许将 USB 库中已定义的类组合到单个复合器件中。 复合双 CDC 端口 在 OMAL138上实现。 通过 USB 电缆连接设备时、主机侧会显示两个 COM 端口。 我们的实际要求是通过 USB 以及 USB CDC (串行端口)实现以太网。 一个接口应显示为串行端口、另一个接口在连接到 PC 时应显示为网络适配器。 主要有4种协议用于通过 USB 实现以太网:远程 NDIS (RNDIS)、以太网控制模型(ECM)、以太网仿真模型(EEM)和网络控制模型(NCM)。 由于 RNDIS 是 Microsoft 供应商协议,因此他们已经为它编写了驱动程序 rndismp+usb8023。 因此、如果硬件实施 RNDIS 协议、我们可以使用 Microsoft 驱动程序与设备进行通信。 是否有任何驱动程序可用于在 OMAPl138上实现 RNDIS?  同样、如果我们使用 NCM 或 ECM 等其他协议、Microsoft 是否提供内置驱动程序。

请提供任何帮助。  

此致、

Arun

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Arun:

    我已通知设计团队。 反馈将发布在此处。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    很抱歉耽误你的回答。 我在内部检查可用于此用例的软件。 n`t OMAPL138、除了 Starterware 中对 USB 海量存储和大容量存储驱动程序的 USB 支持之外、我们没有任何裸机软件、没有操作系统用例。

    OMAPL138在运行 Linux 时支持 ARM 的 USB 驱动程序、并支持 USB 音频类和视频类以及海量存储驱动程序。 在与开发团队核实后、我将发布有关通过 USB 进行以太网的回复、但我们的 AM335x 器件似乎在 Linux 中提供了这种支持、因此我们可以为您提供一些参考。

    您能否澄清一下 OMAPL138在这个用例中是器件还是主机、以及您的用例需要支持哪些以太网速度。

    此致、
    Rahul
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Rahul Prabhu、

    感谢您的回复。
    是的、此支持适用于 Linux 的 AM335x 器件。
    在这种情况下、OMAPL138将是客户端、10Mbps 速度正常。

    此致