This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSEVM572X:摄像头有问题

Guru**** 2584345 points
Other Parts Discussed in Thread: TMDSEVM572X, AM5728

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/599211/tmdsevm572x-camera-out-of-order

器件型号:TMDSEVM572X
主题中讨论的其他器件: AM5728

您好!

我购买了 TI AM5728 EVM (TMDSEVM572X)和模块摄像头、两者均为2017年4月24日。

从一开始,当我使用主板并在上面插上摄像头时,我们就发现了一些问题:有时系统会识别摄像头,有时系统无法识别摄像头。

我们已按照支持部门的要求更新了软件:我们已将 Linux 更新为最新稳定的4.10.17版本,并更新了 GStreamer 1.0 verion 1.10.x

因此、摄像头在部分时间仍能正常工作。

当摄像头工作时、不幸的是、当我们轻轻触摸摄像头时、它将停止工作、系统将冻结。 我们必须重新启动系统。

问题似乎来自连接器。

如何解决问题?

是否可以更改项目?

我们无法与一起处理我们的项目、因此我在2017年5月29日购买了另一件商品。

感谢你的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    摄像头模块必须通过螺钉固定到连接器上。 在刚插入摄像头模块时、通常会发现此问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我们尝试使用带螺钉的摄像头、并使用和不使用螺钉进行测试。 所以问题是一样的。
    摄像头只有在插头处于理想位置时才工作。 (带固定螺钉)
    因此、当我们使用显示屏触控时、摄像头将无法工作、因为连接器会遇到轻振。

    使用起来并不容易。

    此致
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果您怀疑 EVM 存在缺陷、应联系您向其购买套件的供应商。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我从 TI 购买了该商品。
    如何联系支持人员。

    此致
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这是 TI 商店支持的链接: www.ti.com/.../taxonomypage.tsp
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    摄像头传感器总成通过非常小的表面贴装连接器连接到摄像头模块。  我们已经看到此连接器未正确就位的情况。 请确保此接头正确就位。

    此致、
    Paul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们还测试连接到摄像头和 PCB 的微型 SMT 连接器。

    安装正确。

    我认为问题来自这个项目。

    我不太幸运 能通过 此 EVM 获得一个成功的数字  

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mami、

    如果您有理由相信您的电路板有缺陷、请与您从其购买 的公司(经销商或 TI 商店)合作、然后开始 RMA 流程。

    我很遗憾知道你也是这样做的。