This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRA71XEVM:Vayu EVM XC5777x CPU 板引导问题

Guru**** 2581345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/595086/dra71xevm-vayu-evm-xc5777x-cpu-board-booting-issue

器件型号:DRA71XEVM
主题中讨论的其他器件:DRA742DRA72XEVM

我正在使用  Vayu EVM XC5777x CPU 板、并且能够在快速引导模式下在 eMMC 上刷写6.1.2。  

当我尝试引导目标板时、完成所有操作后、我将面临以下问题。

请帮助找到用于启动电路板的解决方案。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Charles、

    您的查询已转发给专家进行评论。

    此致、
    Mariya
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    查尔斯

    是否正确刷写了所有映像,如 system.img 和 userdata.img。

    此致
    Ravi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Charles、

    请共享刷写日志和完整启动日志。

    这看起来好像 eMMC 分区没有安装。

    此致、
    Vishal
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请查找闪存和快速启动日志

    对于刷写日志: drive.google.com/.../view \
    对于 fastboot 日志:drive.google.com/.../view
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Charles、

    引导日志中存在大量 MMC 错误。 这就是 Android 无法启动的原因。
    此电路板以前是否正常工作?

    请注意、我们尚未在旧 EVM 上测试6.1.2版本。 您有一个器件版本1.0的旧 EVM


    此致、
    Vishal
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Vishal、

    是的、当我们之前使用预构建的二进制文件时、电路板运行正常。 我使用的板是采用 ES1.0器件的 TI J6 Eco EVM - REV B 板。 型号:TI DRA742
    电路板:DRA74x EVM 修订版 E.0

    该板是否对于6a.1.2来说太旧了? 您能帮我解决 MMC 错误以启动电路板吗?

    谢谢、此致、
    Charles Martin Raj
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Charles、

    此处提到2块电路板、J6 Eco EVM 不同于 DRA742 EVM。

    我们尚未使用6.1.2测试 Rev E DRA74x EVM。
    让我与团队核实一下、我们是否可以解决旧 EVM 上的此问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Charles、

    我们不支持使用新的6.1.2版本来测试 Rev E EVM。

    此致、
    Vishal
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vishal、

    很抱歉、我在给您提供电路板名称时感到很困惑、因为我在尝试引导电路板时在电路板上找到了与 Vayu EVM 和 DRA742不同的名称。

    让我清楚地提及电路板名称。 它是 DRA72XEVM Jacinto 6 Eco 评估模块

    此板是否支持 Android Marshmallow?

    谢谢、此致、

    Charles Martin Raj

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Charles、

    是的、Marshmallow 版本支持此板。

    此致、
    Vishal
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vishal、

    谢谢。

    Android 的构建、内核和闪存都已正确完成、但在 EMMC 映像闪存后、我无法启动板。 即使是预构建的映像、也会出现相同的错误。

    请找到此帖子随附的日志文件、并帮助我解决这些 issues.e2e.ti.com/.../fastboot_5F00_fullboot_5F00_log.txt 问题

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Charles、

    您将再次讨论2个不同的 EVM。

    您说您正在使用 DRA72x EVM、但根据日志、这是 DRA75X EVM 版本 E

    CPU:DRA752-GP ES1.0
    型号:TI DRA742
    电路板:DRA74x EVM 修订版 E.0
    DRAM:1.5GiB
    MMC:OMAP SD/MMC:0、OMAP SD/MMC:1.


    此致、
    Vishal
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

      您好、Vishal、

    这就是我感到困惑的地方。 我在引导时会发现两个名称、一个在板上、另一个在板上。

    我要附上我们正在使用的电路板的图片。 您能给我澄清一下电路板的名称吗?

    谢谢、此致、

    Charles Martin Raj

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Charles、

    感谢您的观看、这是 DRA75x EVM。
    您在电路板或日志中的什么位置看到 DRA72xx EVM?

    此外、在6a.1.2版本中、电路板版本(修订版 E)不受测试/支持。

    此致、
    Vishal
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Vishal、

    因此、该板不支持6a.1.2或6a.1.3。 是这样吗? 它支持哪些版本的 Android?

    此致、
    Charles Martin Raj
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Charles、

    该板非常旧、未在近期发布的版本中进行测试。 最新的 EVM 是 Rev-G/Rev-H

    您可以尝试6AL.1.2-P1版本吗?
    omappedia.org/.../6AL.1.2-P1_Release_Notes