This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRA756:第三方 Android 应用程序在具有 Android 6AL_1.2的 Jacinto 6 EVM 上崩溃

Guru**** 2585275 points
Other Parts Discussed in Thread: DRA756

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/599178/dra756-3rd-party-android-apps-crash-on-jacinto-6-evm-with-android-6al-1-2

器件型号:DRA756

您好!

我正在尝试安装一些第三方 Android 应用、以对运行 TI 6AL_1.2 lollipop 版本的 Jacinto 6 EVM 上的 GPU 性能进行基准测试。 我安装的大多数 Android 应用程序在尝试运行时会崩溃。 下面列出了我尝试过的基准测试应用程序。

3DMark、Antutu 3DBench、Antutu、GeekBench 4、GFXBench GL、 Neocore、Quadrant Standard、Unity Bench

唯一未崩溃的基准应用程序是 Vellamo、但它显示 GPU 和其他测试分数为0。

此外、基本文件资源管理器应用程序(如 ES 文件资源管理器)在启动应用程序时会崩溃。 VLC、MX 播放器、AC3播放器等标准媒体播放器应用程序在尝试运行时也会崩溃。

通常、大多数第三方应用程序不适用于运行 Android 的 J6 EVM。 有人能帮我理解/解决问题吗?

提前感谢。

此致、

Pavan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Pavan、

    我已将您的问题转交给 Android 专家。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Pavan、

    在6AL_1.2版本上、我们测试了 GLBench 2.5、Quadrant Advanced 和 GFX Bench 3.1和4.0

    您能否共享故障日志(logcat)

    此致、
    Vishal
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Vishal,

    我没有日志。 但我可以获取它并与您共享它。  

    我将尝试解释我们如何准备 SD 卡以便在 J6 EVM 上使用。 我不确定、但这可能对您很重要。

    为了准备基于 SD 卡的文件系统,我们在下载预构建的二进制文件后运行一次脚本“./mk_sd_bin.sh”。 此脚本为 Lollipop 版本(6AL_1.2)生成 SD 卡文件系统。 我们使用生成的引导和 Angstrom 文件夹格式化和准备 SD 卡。 奇怪的是、在 Marshmallow 版本(6a.1.0)的预构建二进制文件上运行时、此脚本会抛出错误

    通常、我们尝试过的大多数 Android 应用(文件资源管理器应用程序、媒体播放器应用程序、基准测试应用程序)在6AL.1.2上执行后立即安装崩溃。

    此致、

    Pavan D

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请查找有关 AnTutu Benchmark 应用崩溃的日志:

    ------ 系统开始
    I/ActivityManager( 2237):启动 u0 {act=android.intent.action.MAIN cat=[android.
    intent.category.LAUNCHER] flg=0x10200000 CMP=com.Antutu.ABenchMark/.ABenchMarkSt
    ART (有额外的)},从显示0上的 uid 10005
    V/WindowManager(2237):addAppToken: AppWindowToken{1bf33649 token=Token{1f02145.
    0 ActivityRecord{2ebf1a13 u0 com.Antutu.ABenchMark/.ABenchMarkStart T144}}}
    0时、Tack=1任务=144
    V/WindowManager(2237):添加窗口窗口{15241D68 u0,起始 com.Antutu.Abe.
    nchMark}、共8个(在 Window{2d3c0a61 u0 com.android.launch/com.android.la 之后)
    uncher2.Launcher})
    W/AudioTrack (2237):被客户端拒绝的 AUDIO_OUTPOUT_FLAG_FAST
    i/audio_hw_primary (1926):out_write()打开卡0端口0
    w/Settings (3502):设置 Android_id 已从 android.provider.Settings.S 迁移
    系统到 android.provider.Settings.Secure,返回只读值。
    E/ti_hwc (1917):无法翻转连接器3053928640 (-16)的 CRTC:M
    D/AndroidRuntime( 3502):关闭虚拟机
    ------ 碰撞开始
    E/AndroidRuntime( 3502):致命异常:main
    E/AndroidRuntime( 3502):进程:com.AnTutu.ABenchMark,PID:3502
    E/AndroidRuntime( 3502):java.lang.UnsatisfiedLinkError: Dalvik.system.PathClass
    Loader[DexPathList[zip 文件"/system/app/com.antutu.ABenchMark-6.2.7@APK4Fun.co
    m.apk"]、nativeLibraryDirectores=[/vendor/lib、/system/lib ]]]找不到"lib
    abenchmark.so "
    E/AndroidRuntime( 3502): 在 java.lang.Runtime.LoadLibrary (Runtime.java:36
    6)
    E/AndroidRuntime( 3502): 在 java.lang.System.LoadLibrary (System.Java:990)

    E/AndroidRuntime( 3502): 网址为 com.Antutu.utils.JNI。 (未知来源)

    E/AndroidRuntime( 3502): com.antutu.utils.jni.initPaths(Native 方法)

    E/AndroidRuntime( 3502): com.antutu.benchmark.h.b.i(Unknown 来源)
    E/AndroidRuntime( 3502): 在 com.AnTutu.ABenchMark.ABenchMarkStart.onCreat
    E (未知来源)
    E/AndroidRuntime( 3502): 在 Android.app.Activity.performCreate (Activity.j
    AVA:5990)
    E/AndroidRuntime( 3502): 请访问 android.app.Instrumentation.callActivityOnCre
    ATE (Instrumentation.Java:1106)
    E/AndroidRuntime( 3502): Android.app.ActivityThread.performLaunchActiv
    ity (ActivityThread.Java:2278)
    E/AndroidRuntime( 3502): Android.app.ActivityThread.handleLaunchActivchActivvi
    Ty (ActivityThread.Java:2387)
    E/AndroidRuntime( 3502): 在 Android.app.ActivityThread.access$800 (Activit
    yThread.Java:151)
    E/AndroidRuntime( 3502): 在 android.app.ActivityThread$H.handleMessage (ac
    TIVityThread.Java:1303)
    E/AndroidRuntime( 3502): 在 Android.OS.Handler.dochMessage (Handlerja
    Va:102)
    E/AndroidRuntime( 3502): 在 Android.OS.Looper.loop (Looper.Java:135)
    E/AndroidRuntime( 3502): 在 Android.app.ActivityThread.main (ActivityArea
    D.Java:5254)
    E/AndroidRuntime( 3502): java.lang.reflect.Method.invoke(Native 方法
    )
    E/AndroidRuntime( 3502): 请访问 java.lang.reflect.Method.invoke(Method.java:3
    72)
    E/AndroidRuntime( 3502): 请访问 com.android.internal.os.ZygoteInit$MethodAndA
    rgsCaller.run(ZygoteInit.java:903)
    E/AndroidRuntime( 3502): 请访问 com.android.internal.os.ZygoteInit.main(Zygot
    eInit.Java:698)
    具有 ActivityManager(2237):强制完成活动1 com.AnTutu.ABenchMark/.AB
    标记开始
    I/WindowManager( 2237):最大重试次数为令牌{1f021450 ActivityRecor
    D{2ebf1a13 u0 com.Antutu.ABenchMark/.ABenchMarkStart T144 f}appWin=Window{1524
    1d68 u0正在启动 com.Antutu.ABenchMark}drawState=4
    不含 ART (2237):长监视器争用事件,所有者 method=void com.andr
    oid.server.am.ActivityManagerService.crashApplication(com.android.server.am.Proc
    ActivityManagerSer 的 essRecord、Android.app.ApplicationErrorReport$CrashInfo)
    Vice.java:12032服务员=0,449ms
    不含 ART (2237):长监视器争用事件,所有者 method=void com.andr
    oid.server.am.ActivityManagerService.crashApplication(com.android.server.am.Proc
    ActivityManagerSer 的 essRecord、Android.app.ApplicationErrorReport$CrashInfo)
    Vice.java:12032服务员=1 423ms
    I/OpenGLRendererererer( 2237):已初始化 EGL,版本1.4
    w/ActivityManager( 2237):ActivityRecord 的活动暂停超时{2ebf1a13u0
    com.AnTutu.ABenchMark/.ABenchMarkStart T144 f}
    E/ti_hwc (1917):无法翻转连接器3053928640 (-16)的 CRTC:M
    W/OpenGLRenderererererer(2873):在视图上错误地调用 buildLayer:ShortcutAndWidge
    tContainer、正在销毁图层...
    w/ResourceType( 2664):获取资源 num 的值时没有包标识符
    BER 0x00000000
    W/PackageManager(2664):检索 com.AnTutu.ABenchMark 的资源失败:
    资源 ID #0x0
    I/AUDIO_HW_PRIMARY (1926):DO _OUT_STANDBY ()关闭卡0端口0
    I/Process (3502):发送信号。 PID:3502 SIG:9.
    W/AudioTrack (2237):被客户端拒绝的 AUDIO_OUTPOUT_FLAG_FAST
    i/audio_hw_primary (1926):out_write()打开卡0端口0
    i/libprocessgroup(2237):将 uid 10057中的 pid 3536作为进程组的一部分进行杀害
    3502
    D/WifiService(2237):客户端连接丢失,原因为:4.
    i/libprocessgroup(2237):将 uid 10057中的 pid 3536作为进程组的一部分进行杀害
    3502
    i/libprocessgroup(2237):将 uid 10057中的 pid 3536作为进程组的一部分进行杀害
    3502
    i/libprocessgroup(2237):将 uid 10057中的 pid 3536作为进程组的一部分进行杀害
    3502
    i/libprocessgroup(2237):将 uid 10057中的 pid 3536作为进程组的一部分进行杀害
    3502
    i/libprocessgroup(2237):将 uid 10057中的 pid 3536作为进程组的一部分进行杀害
    3502
    i/libprocessgroup(2237):将 uid 10057中的 pid 3536作为进程组的一部分进行杀害
    3502
    i/libprocessgroup(2237):将 uid 10057中的 pid 3536作为进程组的一部分进行杀害
    3502
    i/libprocessgroup(2237):将 uid 10057中的 pid 3536作为进程组的一部分进行杀害
    3502
    W/InputMethodManagerService( 2237):窗口已聚焦,忽略焦点增益
    共:com.android.internal.view.IInputMethodClient$Stub$Proxy@3740b861 attribute=n
    ULL、token = Android.OS.BinderProxy@20c7c9c8
    i/libprocessgroup(2237):将 uid 10057中的 pid 3536作为进程组的一部分进行杀害
    3502
    I/ActivityManager( 2237):Process com.AnTutu.ABenchMark (Pid 3502) has dader.(进程 com.AnTutu.abenchMark (pid 3502)已死亡
    w/ActivityManager( 2237):服务崩溃2次,停止:ServiceRecord {38c56
    EA2 u0 com.Antutu.ABenchMark/com.antutu.benchmark.service.BenchmarkMainService}
    ^C
    130|shell@jacinto6evm:/$
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请查找 Quantrant Standard 应用程序崩溃的日志:

    ------ 系统开始
    I/ActivityManager( 2237):启动 u0 {act=android.intent.action.MAIN cat=[android.
    intent.category.LAUNCHER] flg=0x10200000 CMP=com.aurorasoftworks.quadrant.ui.sta
    ndard/.QuadrantStandardActivity (具有其他功能)}、显示0上的 uid 10005
    V/WindowManager( 2237):addAppToken:AppWindowToken{d05a7c5 token=Token{3411ae3c
    ActivityRecord{33be782f u0 com.aurorasoftworks.quadrant.ui.standard/.QuadrantSt
    andardActivity t145}}}}到 stack=1 task=145 at 0
    ------ main 的开始
    W/AudioTrack (2237):被客户端拒绝的 AUDIO_OUTPOUT_FLAG_FAST
    i/audio_hw_primary (1926):out_write()打开卡0端口0
    V/WindowManager( 2237):添加窗口窗口{17f788d4 u0,从 com.aurorasoft 开始
    works.Quadral.ui.standard}(在窗口{2d3c0a61 u0 com.android.laun
    cher.com/android.launcher2.Launcher})
    I/ActivityManager( 2237):启动 proc 3718:com.aurorasoftworks.quadrant.ui.standa
    RD/u0a48、用于活动 com.aurorasoftworks.quadrant.ui.standard/.QuadrantStandard
    活动
    V/PhoneStatusBar (2664):setLightsOn (真)
    带 (3718):无法打开"/system/framework/core-libart.jar:Permissio"
    n 被拒绝
    不含 ART (3718):无法打开 zip 存档文件'/system/framework/core-libart.jar
    ':I/O 错误
    带 (3718):无法打开"/system/framework/ext.jar:权限被拒绝

    不含 ART (3718):无法打开 zip 存档文件'/system/framework/ext.jar:I/O E
    镜像
    带 (3718):无法打开"/system/framework/apache-xml.jar:权限
    已拒绝
    不含 ART (3718):无法打开 zip 存档文件'/system/framework/apache-xml.jar
    :I/O 错误
    I/Jl (3718):记录器名称'com.aurorasoftworks.signal.runtime.ui.mvc.androi
    D.l'超过23个字符的最大长度、使用'c*.a*.s*.r*.u*.m*.a*.l' 在中
    解决方案。
    I/Jl (3718):记录器名称'com.aurorasoftworks.quadrant.ui.AbstractQuadrant
    应用程序的最大长度超过23个字符,使用'c*.a*.q*.u*.Abstrac
    tQu*'。
    i/c*.a*.s*.r*.u*.m*.a*.l(3718):实例化应用程序:com.aurorasoftwo
    RKS.Quadr.ui.standard.QuadrantStandardApplication
    i/c*.a*.q*.u*.AbstractQu*(3718):象限1.1.7
    i/c*.a*.q*.u*.AbstractQu*(3718):内核数:2.
    E/ti_hwc (1917):无法翻转连接器3053928640 (-16)的 CRTC:M
    I/Jl (3718):记录器名称'com.aurorasoftworks.signal.runtime.ui.mvc.androi
    D.d'超过23个字符的最大长度、使用'c*.a*.s*.r*.u*.m*.a*.d' 在中
    解决方案。
    I/Jl (3718):记录器名称'com.aurorasoftworks.quadrant.ui.c'超过 maxim
    UM 长度为23个字符,使用'c*.a*.q*.u*.c' 相反。
    I/Jl (3718):记录器名称"com.aurorasoftworks.quadrant.ui.runner.h' exceed
    s 最大长度为23个字符,使用'c*.a*.q*.u*.r*.h'。 相反。
    I/Jl (3718):记录器名称'com.aurorasoftworks.quadrant.core.client.Abstrac
    tBenchmarkClient'使用'c*.a*.q*.c*.c*超过23个字符的最大长度
    而是.Abstrac*'。
    I/AdMobSDK (3718):AdaID SDK 版本为20101109-Android-3312276cc1406347
    i/c*.a*.s*.r*.u*.m*.a*.l(3718):创建应用程序:com.aurorasoftworks.q
    uadrant.ui.standard.QuadrantStandardApplication
    I/Jl (3718):记录器名称'com.aurorasoftworks.signal.runtime.ui.mvc.androi
    D.AbstractContextAwareActivity'超过最大长度23个字符、使用"
    C*.a*.s*.r*.u*.m*.a*.a*'。
    i/c*.a*.s*.r*.u*.m*.a*.a*(3718):实例化活动:com.aurorasoftworks
    象限.ui.standard.QuadrantStandardActivity
    i/c*.a*.s*.r*.u*.m*.a*.a*(3718):创建活动:com.aurorasoftworks.quad
    rant.ui.standard.QuadrantStandardActivity
    I/ActivityManager( 2237):配置更改=480 {1.0?MCC?MNC en_US?layoutDir sw80
    0dp w800dp h1207dp 160dpi xlrg 端口手指-keyb/v/h -nav/h s.5}
    V/ActivityManager (2237):显示已更改显示 Id = 0
    I/InputReader( 2237):重新配置输入设备。 更改= 0x00000004
    I/InputReader (2237):已重新配置设备:ID=1,name='LDC 3001触摸屏续
    辊轮、尺寸1280x800、方向3、模式1、显示 ID 0
    I/InputReader( 2237):重新配置输入设备。 更改= 0x00000004
    i/c*.a*.s*.r*.u*.m*.a*.a*(3718):开始一项活动:com.aurorasoftworks.quad
    rant.ui.standard.QuadrantStandardActivity
    i/c*.a*.s*.r*.u*.m*.a*.a*(3718):恢复活动:com.aurorasoftworks.quad
    rant.ui.standard.QuadrantStandardActivity
    V/WindowManager( 2237):添加窗口窗口{b75d179 u0 com.aurorasoftworks.quad
    rant.ui.standard/com.aurorasoftworks.quadrant.ui.standard.QuadrantStandardActivi
    Ty}位于9的3 (在 Window{17f788d4 u0启动 com.aurorasoftworks.quadrant.u 之前)
    i.标准})
    i/c*.a*.s*.r*.u*.m*.a*.a*(3718):暂停活动:com.aurorasoftworks.quadr
    Ant.ui.standard.QuadrantStandardActivity
    i/c*.a*.s*.r*.u*.m*.a*.a*(3718):停止活动:com.aurorasoftworks.quad
    rant.ui.standard.QuadrantStandardActivity
    i/c*.a*.s*.r*.u*.m*.a*.a*(3718):销毁活动:com.aurorasoftworks.qu
    adrant.ui.standard.QuadrantStandardActivity
    i/c*.a*.s*.r*.u*.m*.a*.a*(3718):实例化活动:com.aurorasoftworks
    象限.ui.standard.QuadrantStandardActivity
    i/c*.a*.s*.r*.u*.m*.a*.a*(3718):创建活动:com.aurorasoftworks.quad
    rant.ui.standard.QuadrantStandardActivity
    i/c*.a*.s*.r*.u*.m*.a*.a*(3718):开始一项活动:com.aurorasoftworks.quad
    rant.ui.standard.QuadrantStandardActivity
    i/c*.a*.s*.r*.u*.m*.a*.a*(3718):恢复活动:com.aurorasoftworks.quad
    rant.ui.standard.QuadrantStandardActivity
    V/WindowManager( 2237):添加窗口窗口{27c3cb1f u0 com.aurorasoftworks.qua
    drant.ui.standard/com.aurorasoftworks.quadrant.ui.standard.QuadrantStandardActiv
    第3页、共9页(在窗口{17f788d4 u0开始 com.aurorasoftworks.quadrant 之前)。
    UI.standard})
    V/WindowManager(2237):在10的3处添加窗口窗口{32f90c35 u0 SurfaceView}
    (在窗口{27c3cb1f u0 com.aurorasoftworks.quadrant.ui.standard/com.auroras 之前)
    oftworks.象限.ui.standard.QuadrantStandardActivity})
    E/ti_hwc (1917):无法翻转连接器3053928640 (-16)的 CRTC:M
    E/ti_hwc (1917):无法翻转连接器3053928640 (-16)的 CRTC:M
    I/ActivityManager( 2237):显示 com.aurorasoftworks.quadrant.ui.standard/.Qu
    调整标准活动:+680ms (总计+2m36s948ms)
    W/IInputConnectionWrapper( 2873):showStatusIcon on inactive InputConnection
    I/Jl (3718):记录器名称'com.aurorasoftworks.common.android.ui.ads.a' exc.
    eeds 最大长度为23个字符,使用'c*.a*.c*.a*.u*.a*.a*.a*.a' 相反。
    I/Jl (3718):记录器名称'com.aurorasoftworks.common.android.ui.ads.AdMobW
    说唱歌手的长度超过23个字符的最大长度,使用'c*.a*.c*.a*.u*.a*.Admo*'
    相反。
    i/c*.a*.a*.a(3718):编译中的 AD 运行时: true
    I/AdMobSDK( 3718):要获取此器件上的测试广告,请使用 AdManager.setTestDevices
    新字符串[]{"07C8E16B30543C16BBC0A22C5203E4A1"}
    I/AdMobSDK( 3718):要获取此器件上的测试广告,请使用 AdManager.setTestDevices
    新字符串[]{"07C8E16B30543C16BBC0A22C5203E4A1"}
    I/AdMobSDK(3718):发布者 ID 设置为 a14b9a38ac49191
    ------ 碰撞开始
    E/AndroidRuntime( 3718):致命异常:thread-163
    E/AndroidRuntime( 3718):进程:com.aurorasoftworks.quadrant.ui.standard、PID:
    3718.
    E/AndroidRuntime( 3718):java.lang.AssertionError
    E/AndroidRuntime( 3718): 网址为 com.android.okhttp.OkHttpClient.getDefaultSSL
    SocketFactory (OkHttpClient.Java:532)
    E/AndroidRuntime( 3718): 网址为 com.android.okhttp.OkHttpClient.copyWithDefau
    LTS (OkHttpClient.Java:494)
    E/AndroidRuntime( 3718): 在 com.android.okhttp.OkHttpClient.open (OkHttpCl
    昂.爪哇:467)
    E/AndroidRuntime( 3718): 在 com.android.okhttp.OkHttpClient.open (OkHttpCl
    昂.爪哇:462)
    E/AndroidRuntime( 3718): 网址为 com.android.okhttp.HttpHandler.openConnection
    (httphandler.java:33)
    E/AndroidRuntime( 3718): java.net.URL.openConnection(URL.java:479)
    E/AndroidRuntime( 3718): 在 com.admbom.android.ads.w.A (未知来源)
    E/AndroidRuntime( 3718): com.admob.android.ads.w.run(Unknown 来源)
    E/AndroidRuntime( 3718): java.lang.Thread.run(Thread.java:818)
    w/ActivityManager( 2237):强制完成活动1 com.aurorasoftworks.quadr
    ant.ui.standard/.QuadrantStandardActivity
    I 进程(3718):发送信号。 PID:3718 SIG:9.
    w/InputDispatcher (2237):通道'27c3cb1f com.aurorasoftworks.quadrant.ui.stan
    DOD/com.aurorasoftworks.quadrant.ui.standard.QuadrantStandardActivity (服务器)'
    ~消费类产品闭合输入通道或发生错误。 事件= 0x9
    E/InputDispatcher (2237):通道'27c3cb1f com.aurorasoftworks.quadrant.ui.stan
    DOD/com.aurorasoftworks.quadrant.ui.standard.QuadrantStandardActivity (服务器)'
    μ~通道无法恢复、将被丢弃!
    E/ti_hwc (1917):无法翻转连接器3053928640 (-16)的 CRTC:M
    i/WindowState (2237):Win Death:Window{27c3cb1f u0 com.aurorasoftworks.quadrant
    ui.standard/com.aurorasoftworks.quadrant.ui.standard.QuadrantStandardActivity}
    w/InputDispatcher (2237):尝试取消注册已取消注册的输入 cha
    nnel '27c3cb1f com.aurorasoftworks.quadrant.ui.standard/com.aurorasoftworks.quad
    rant.ui.standard.QuadrantStandardActivity (server)'(rant.ui.standard.QuadrantStandardActivity [服务器
    w/ActivityManager( 2237):暂停期间抛出异常
    w/ActivityManager( 2237):Android.OS.DeadObjectException
    具有 ActivityManager(2237): 在 Android.OS.BinderProxy.transactNative (本机
    方法)
    具有 ActivityManager(2237): 在 Android.OS.BinderProxy.transact (Binder.Java:4
    96)
    具有 ActivityManager(2237): android.app.ApplicationThreadProxy.schedulePa
    useActivity (ApplicationThreadNative。Java:704)
    具有 ActivityManager(2237): 请访问 com.android.server.am.ActivityStack.startPaus
    正在定位(ActivityStack.Java:825)
    具有 ActivityManager(2237): 请访问 com.android.server.am.ActivityStack.finishAct
    ivityLocked (ActivityStack.Java:2726)
    具有 ActivityManager(2237): 请访问 com.android.server.am.ActivityStack.finishTop
    RunningActivityLocked (ActivityStack.Java:2583)
    具有 ActivityManager(2237): 请访问 com.android.server.am.ActivityStackSupervisor
    .finishTopRunningActivityLocked (ActivityStackSupervisor.Java:2497)
    具有 ActivityManager(2237): 请访问 com.android.server.am.ActivityManagerService。
    handleAppCrashLocked (ActivityManagerService.Java:11505)
    具有 ActivityManager(2237): 请访问 com.android.server.am.ActivityManagerService。
    makeAppCrashingLocked (ActivityManagerService.Java:11402)
    具有 ActivityManager(2237): 请访问 com.android.server.am.ActivityManagerService。
    CrashApplication (ActivityManagerService.Java:12086)
    具有 ActivityManager(2237): 请访问 com.android.server.am.ActivityManagerService。
    HandleApplicationCrashInner (ActivityManagerService.Java:11597)
    具有 ActivityManager(2237): 请访问 com.android.server.am.ActivityManagerService。
    handleApplicationCrash (ActivityManagerService.Java:11579)
    具有 ActivityManager(2237): 在 android.app.ActivityManagerNative。onTransact(.
    ActivityManagerNative:Java:1406)
    具有 ActivityManager(2237): 请访问 com.android.server.am.ActivityManagerService。
    onTransact(ActivityManagerService.Java:2208)
    具有 ActivityManager(2237): 在 Android.OS.Binder.execTransact (Binder.Java:44
    6)
    E/lowmemorykill(1914):打开/proc/3718/oom_score_adj 时出错; errno=2.
    I/ActivityManager( 2237):Process com.aurorasoftworks.quadrant.ui.standard (Pid
    3718)已死亡
    I/OpenGLRendererererer( 2237):已初始化 EGL,版本1.4
    d/android.widget.GridLayout (2873):水平约束:x1-x0>=226、x2-x1>=2
    46、x3-x2>=246、x4-x3>=246、x4-x0<=768不一致;永久删除:x
    4-x0<=768。
    d/android.widget.GridLayout (2873):水平约束:x1-x0>=226、x2-x1>=2
    46、x3-x2>=246、x4-x3>=246、x4-x0<=768不一致;永久删除:x
    4-x0<=768。
    E/ti_hwc (1917):无法翻转连接器3053928640 (-16)的 CRTC:M
    w/ResourceType( 2664):获取资源 num 的值时没有包标识符
    BER 0x00000000
    W/PackageManager( 2664):检索 com.aurorasoftworks.qu 的资源失败
    adrant.ui.standard:资源 ID #0x0
    I/ART (2237):显式并发标记扫描 GC 已释放25084 (1755KB) AllocSp
    ACE 对象,11 (408KB) LOS 对象,33%可用,8MB/12MB,暂停780us,总计39.51
    2毫秒
    V/WindowManager (2237):添加窗口{996dc07 u0 com.android.launcher/com
    android.launcher2.Launcher}、位于8的2 (在 Window{38986d84 u0 com.android.sys 之后)
    temui.com/android.systemui.recents.RecentsActivity})
    I/WindowManager(2237):由于 Window {996dc07 u0 com.a.
    ndroid.launcher/com.android.launcher2.Launcher}
    I/ART (2873):背景粘滞并发标记扫描 GC 已释放2195 (111KB)
    AllocSpace 对象、1 (24KB) LOS 对象、2%可用、5MB/5MB、总共暂停7.367ms
    19.598毫秒
    I/AUDIO_HW_PRIMARY (1926):DO _OUT_STANDBY ()关闭卡0端口0
    I/ART (2237):显式并发标记扫描 GC 已释放7022 (429KB) AllocSpac
    E 对象、1 (16KB) LOS 对象、33%可用、7MB/11MB、暂停549us、总计37.932ms
    ^C
    130|shell@jacinto6evm:/$
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Pavan、

    Android 的 SD 引导仅用于测试目的、不用于完整功能。
    请尝试使用刷写到 eMMC 的二进制文件的相同应用程序。

    此致、
    Vishal
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Vishal,

    我已使用 eMMC 引导模式启动 EVM。 您能告诉我如何安装第三方应用程序吗? 当我插入包含应用程序的画笔驱动器时、会显示内容、但单击时会显示无法打开文件。

    此致

    Pavan D

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Pavan、

    使用 ADB、您可以安装应用程序。 将 Micro USB 电缆从 EVM 连接到 Linux PC。

    安装命令为"ADB 安装 "

    此致、
    Vishal
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Vishal,

    谢谢。 我能够安装3D 基准测试和其他应用程序并对其进行测试。 我在 SD 卡引导模式中没有发现 eMMC 引导模式有任何问题。 感谢您的建议。

    是否有一份报告或数据表介绍了通常在 J6上使用且特定于 Android/Linux 的3D GPU 的性能? 我们可以参考发布的任何应用中的任何分数来比较和评估 J6上的3D GPU?

    此致、

    Pavan D

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Pavan、

    让我找到该信息并返回给您。
    您在6AL.1.2版本上的任何特定原因?

    此致、
    Vishal
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Vishal,

    我之前使用的是6AL.1.2。 但是、当您建议我进入 eMMC 引导模式后、我更新为6M.1.0。 感谢你的帮助。

    此致、

    Pavan D

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Vishal,

    我找到了 DRA756 GPU 性能详细信息的以下链接。 我想知道以下详细信息。 请您提供所需的信息。

    processors.wiki.ti.com/.../DRA7xx_GLSDK_7.00.00.04_Data_Sheet

    1.使用 GLBenchmark 2.5对 DRA7xx 进行图形性能基准测试。 是使用 Android 还是 Linux 进行的。 如果是 Linux、如果我们想再次运行 GLBenchmark 应用程序、我们可以从哪里获得该应用程序?
    2.其他平台(如 am57xx-EVM)在下面的链接中也提供了 GPU 基准性能详细信息。 这也使用 GLBenchmark 2.5。 这是在 Android 还是 Linux 上?
    processors.wiki.ti.com/.../Processor_SDK_Linux_Kernel_Performance_Guide

    此致、
    Pavan D
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Pavan、

    您在上面共享的结果/链接都来自 Linux 设置、而不是 Android。
    您可以尝试从此处获取基准测试工具/应用程序- kishonti.net/graphics-benchmarking.jsp


    此致、
    Vishal
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Vishal,

    感谢您提供详细信息。 我之前已经检查过此链接。 但是、网站上列出的 Linux 可执行文件 似乎适用于 PC、而不适用于 ARM 嵌入式系统。 我想知道 TI 用于复制和尝试相同测试的确切可执行文件。 我不确定如何实现它。 来自互联网的链接、其中提及下面给出的类似内容。

    https://www.phoronix.com/scan.php?page=news_item&px=GFXBench-4.0-Linux-Download 

    无论如何、如果您确实获得了有关我的查询的一些信息、这将非常有帮助。 但是、您实际上已经解决了我的主要问题。 非常感谢您的观看。

    此致、

    Pavan D

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Pavan、

    我们无权重新分发 GLBench 二进制文件。

    对于 Android、请尝试在手机上下载应用程序、并使用 ADB 在 EVM 上安装 apk。
    play.google.com/.../details

    此致、
    Vishal
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Vishal,

    感谢您的回复。 我知道。 我认为你们已经帮助我解决了主要问题、这已经足够了。

    最后一个问题:您知道如何使以太网端口在 J6 EVM 上与 Android 配合使用吗? 我尝试在串行控制台上执行 ifconfig 和 netcfg,但两者都不起作用。 我想使用以太网端口而不是 Wi-Fi、因为 Wi-Fi 需要 Wi-Fi 附加卡。

    如果您认为我需要将此问题作为单独的问题发布、请告知我。 感谢所有帮助。

    此致、

    Pavan D  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Pavan、

    首先必须执行"su"命令、然后执行 ifconfig 或 netcfg。

    将其作为单独的问题发布。

    此致、
    Vishal