This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMDXEVM5515:如何刻录和从闪存引导

Guru**** 2583155 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/598194/ccs-tmdxevm5515-how-to-burn-and-boot-from-flash

器件型号:TMDXEVM5515

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

现在、我需要将.out 文件转换为可写入的映像、并将其引导至 NOR 闪存并从中引导。 我在另一个会话中看到过、但它非常旧、闪存实用程序的链接无效。 请帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我已通知软件团队。 他们的反馈将直接发布在此处。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有关详细信息、请参阅此页面 http://processors.wiki.ti.com/index.php/C5515_Boot-Image_Programr

    Lali

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Lali、
    我按照您上面提到的链接进行了操作。 我在 CCS4.0中找不到如下所述的编程器。 请帮助

    生成引导映像(*。bin)后、客户可以将引导映像刻录到 NOR 闪存、NAND 闪存、16位 SPI EEPROM、I2C EEPROM 和 MMC/SD 卡中、 通过一个称为编程器的实用程序在 C5515上运行、该实用程序使用具有 Code Composer StudioTm软件的仿真器。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    ? 有意见吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Lali,

    有什么建议吗? 谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Lali、

    最后、我找到了 wiki 链接的下一部分、其中介绍了如何将 bin 编程到 EVM5515。 我跟着它,但仍然无法成功地结束。  我按照"如何将引导映像编程到 C5515 eZdsp"一节进行操作。 但我遇到了以下错误。 请帮帮我。

    C5515 eZdsp...输入
    C:\Sethoscope_test.bin
    NOR 闪存...
    正在擦除芯片(NOR)...
    打开 C:\Sethoscope test.bin...
    输入文件已打开
    写入错误! 地址为0x00000000
    写入0x09aa 读取0x00b2

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我已经用另一个程序成功刻录了它。无论如何,谢谢。