This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM5728:如何分析 DDR 性能

Guru**** 2582665 points
Other Parts Discussed in Thread: TMDSEVM572X

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/598856/am5728-how-to-analyze-ddr-performance

器件型号:AM5728
主题中讨论的其他器件:TMDSEVM572X

大家好、TI 专家、

 

我们的客户向我们发送了一个有关 使用板载 JTAG 20引脚连接器在 TMDSEVM572X 上测量 DDR 性能的问题。

 

问题:

 是否有使用 TMDSEVM572X 测量和评估 DDR 性能的推荐方法?

 

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    Linux 中有许多基准测试。 请参阅 processors.wiki.ti.com/.../Processor_SDK_Linux_Kernel_Performance_Guide
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    感谢您的快速回复。

    我们的客户希望使用 CCS 和调试器(如 XDS560v2)分析 TMDSEVM572X 上的 DDR 行为。

    我们找到了下面的相关 E2E 主题、以使用跟踪分析器测量 DDR 吞吐量。
    e2e.ti.com/.../380851

    有没有其他方式或工具可与 CCS 和调试器配合使用?

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我将请复员方案专家发表意见。 他们将在这里作出回应。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    非常感谢您的善意。
    非常感谢您的帮助。

    我正在等待他们的答复。

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢你的帮助。
    你有更新吗?

    现在、我们的客户正在等待答案。

    如果您能告诉我们这方面的进展情况、我将不胜感激。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    回复将在可用时发布在此处。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢你的帮助。
    你有更新吗?

    我们正在等待答案。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    很抱歉耽误你的时间。 我又问了。