This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/AM4376:USB 驱动程序支持

Guru**** 2586895 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/598402/rtos-am4376-usb-driver-support

器件型号:AM4376

工具/软件:TI-RTOS

你(们)好,先生

我们使用 AM437x 与 TI RTOS 进行开发。

检查 SDK 后、似乎仅支持用于 DEV/HOST 的 USB MSC。

  http://processors.wiki.ti.com/index.php/Processor_SDK_RTOS_USB#Driver_Configuration。

TI 是否有任何支持 USB CDC 或 HID 驱动程序的计划? 或者在哪里可以找到供参考的示例代码?

感谢您的回复。

BR

Yimin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    RTOS 团队已收到通知。 他们将在这里作出回应。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    抱歉、Processor SDK RTOS USB 驱动程序仅支持 USB MSC 类、不 支持 CDC 或 HID。  您是否能够使用支持这些功能的 Linux RTOS?

    此致、Eric

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好,先生

    感谢您的回复。

    您是否有计划/计划在 TI RTOS SDK 上发布 USB CDC/HID 功能?

    BR
    Yimin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Yimin、

    我向 HID 和 CDC 提出了 USB 驱动程序支持请求。 当我们有计划时、我将向您提供最新信息。

    此致、Eric
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Yimin、

    对于 USB HID 支持、您能详细说明一下这种情况下的终端设备是什么吗? 如鼠标、键盘?

    此致、Eric
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Eric:

    我正在开发具有 RFID 读取器选项的固定条形码扫描仪。 USB0端口是一款 USB HID 器件、用于输出解码的条形码数据。 USB1端口是一个 USB CDC 器件、用于输出已读取的 RFID 标签 ID。

    此致、
    Craig