This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM3352:CAN#39;t 获取10Mbps 的 IP 地址

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/595971/am3352-can-t-get-ip-address-at-10mbps

器件型号:AM3352

您好!

我们在获取10Mbps 速度的 IP 地址时遇到问题、对于其余速度模式、100Mbps/1000Mbps 器件正在获取 IP。 有什么建议吗?

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Oscar、

    请发布完整信息-这是什么电路板、正在使用什么软件等... 另请查看此检查清单并将结果发布在以下位置: processors.wiki.ti.com/.../5x_CPSW
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我假设您使用 RGMII 作为 PHY 接口。

    您是否始终以10 MB 的速度获得 LinkUp?

    您正在为链接合作伙伴使用什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Biser、

    我正与奥斯卡一起研究这个问题。
    请根据共享的链接在下面找到所有需要的信息/结果、并告知我是否需要共享任何其他信息/结果。


    ---------- [有关我们正在研究的 TI 芯片组的基本信息]-----

    ---[TI 器件]
    AM3352BZCZ60

    ---[TI-SDK 内核]
    Linux 内核- 3.14.43
    CAT 内核/Makefile
    版本= 3.
    PATCHLEVEL = 14
    子电平= 43
    EXTRANSITION =
    姓名=记住 Coco
    ----------------------
    内核、使用 tisdk_AM335x-evm_defconfig 构建

    ---[cpsw/phy dts configs]
    kernel/arch/arm/boot/dts/am335x-bone-common.dtsi -

    DaVinci_MDIO_DEFAULT:DaVinci_MDIO_DEFAULT{
    pinctrl-single、pins =<
    /* MDIO */
    0x148 (PIN_INPUT_PULLUP | SLEWCTRL_FAST | MUX_MODE0)/* MDIO_DATA.MDIO_DATA *
    0x14c (PIN_OUTPUT 上拉| MUX_MODE0) /* mdio_clk.mdio_clk */
    >;
    };

    DaVinci_MDIO_SLEEP:DaVinci_MDIO_SLEEP{
    pinctrl-single、pins =<
    /* MDIO 复位值*/
    0x148 (PIN_INPUT_PULLUX | MUX_MODE7)
    0x14c (PIN_INPUT_PULLUP | MUX_MODE7)
    >;
    };

    cpsw_emac0{&cpsw_emac0}
    PHY_ID =<&Davinci_MDIO>、<0>;
    PHY-MODE ="RGMII-txid";
    //原始:PHY 模式="MII";
    };

    cpsw_emac1{&cpsw_emac1}
    PHY_ID =<&Davinci_MDIO>、<1>;
    PHY-MODE ="RGMII-txid";
    //原始:PHY 模式="MII";
    };

    Mac{(&M)
    pinctrl-names ="default"、"sleep";
    pinctrl-0 =<&cpsw_default>;
    pinctrl-1 =<&cpsw_sleep>;

    };

    DaVinci_MDIO{
    pinctrl-names ="default"、"sleep";
    pinctrl-0 =<&Davinc_MDIO_default>;
    pinctrl-1 =<&Davinc_MDIO_SLEEP>;
    };
    ----------------------------------------------------

    ---- [在插入以太网电缆的情况下启动时记录(10Mbps/全速)]-->-->-->-->-->-->-->-->-->
    ---- # dmesg | grep -w net
    [14.588571] net eth0:正在初始化 cpsw 版本1.12 (0)
    [14.702404] net eth0:Phy found:id is:0x143bd63
    [14.712285] net eth0:PHY 4a101000.MDIO:01未在从器件1上找到

    --# dmesg | grep -i phy
    [3.855675] DaVinci_MDIO 4a101000.MDIO:检测到的 phy 掩码 FFFFFFFE
    [3.872398] libphy: 4a101000.mdio:探测
    [3.876495] DaVinci_MDIO 4a101000.MDIO:PHY[0]:device 4a101000.MDIO:00、driver Broadcom BCM50610
    [14.702404] net eth0:Phy found:id is:0x143bd63
    [14.707425] libphy:找不到 PHY 4a101000.MDIO:01
    [14.712285] net eth0:PHY 4a101000.MDIO:01未在从器件1上找到
    [68.700244] libphy:4a101000.mdio:00 -链路已启动- 10/Full
    ------------------------------------------------------
    ------------------ [ethtool -dump]-----------------
    # ethtool eth0
    eth0的设置:
    支持的端口:[ TP MII]
    支持的链路模式:10BaseT/Half 10baseT/Full
    100BaseT /半个100BaseT /全双工
    1000BaseT/Half 1000Base/全双工
    支持的暂停帧使用:仅对称接收
    支持自动协商:是
    通告的链路模式:10BaseT /半10baseT/全
    100BaseT /半个100BaseT /全双工
    1000BaseT/Half 1000Base/全双工
    通告的暂停帧使用:仅对称接收
    广播自协商:是
    链接伙伴通告的链接模式:10BaseT /半10baseT/全
    链接伙伴通告的暂停帧使用:否
    连接方通告的自动协商:是
    速度:10Mb/s
    双工:全双工
    端口:MII
    PHYAD:0
    收发器:外部
    自协商:开
    支持唤醒:D
    唤醒:D
    当前消息级别:0x00000000 (0)

    检测到链接:是

    # ethtool -S eth0
    NIC 统计信息:
    正常 Rx 帧数:189.
    广播 Rx 帧:0
    多播 Rx 帧:189
    暂停 Rx 帧:0
    RX CRC 错误:0
    RX 对齐/代码错误:0
    超大 RX 帧数:0
    RX Jabber:0
    欠大小(短) Rx 帧:0
    RX 片段:0
    RX 八位位组:25715
    正常 Tx 帧:0
    广播 Tx 帧:0
    多播 Tx 帧:0
    暂停 Tx 帧:0
    延迟的 Tx 帧:0
    冲突:0
    单冲突 Tx 帧:0
    多个冲突 Tx 帧:0
    冲突过多:0
    晚期冲突:0
    TX 欠运转:0
    载波侦听错误:26.
    TX 八位位组:0
    RX + Tx 64字节帧:0
    RX + Tx 65-127八位位组帧:173
    RX + Tx 128-255八位位组帧:6.
    Rx + Tx 256-511八位位组帧:10.
    RX + Tx 512-1023八位位组帧:0
    Rx + Tx 1024个八位位组帧:0
    净八位位组:25897
    帧溢出的 RX 起始:0
    帧的 RX 中间溢出:0
    RX DMA 超限:0
    RX DMA 通道:head_enqueue:1.
    RX DMA 通道:tail_enqueue:163
    RX DMA 通道:PAD_ENqueue:0
    RX DMA 通道:错误排队:0
    RX DMA 通道:DESC_ALLOC_FAIL:0
    RX DMA 通道:PAD_ALLOC_FAIL:0
    RX DMA 通道:runt_receive_buf:0
    RX DMA 通道:runt_transmit:buf:0
    RX DMA 通道:empty_dequeue:0
    RX DMA 通道:BUSY_DEqueue:200
    RX DMA 通道:Good Dequeue:100
    RX DMA 通道:要求:0
    RX DMA 通道:teardown_dequeue:0
    TX DMA 通道:head_enqueue:26
    TX DMA 通道:tail_enqueue:0
    TX DMA 通道:PAD_ENqueue:0
    TX DMA 通道:排队错误:0
    TX DMA 通道:DESC_ALLOC_FAIL:0
    TX DMA 通道:PAD_ALLOC_FAIL:0
    TX DMA 通道:runt_receive_buf:0
    TX DMA 通道:runt_transmit;buf:0
    TX DMA 通道:empty_dequeue:226
    TX DMA 通道:BUSY_DEqueue:0
    TX DMA 通道:Good Dequeue:26
    TX DMA 通道:要求:26
    TX DMA 通道:teardown_dequeue:0
    编号

    # ifconfig
    eth0 链路连接:以太网 HWaddr EC:24:B8:B9:5A:B8
    inet6 addr:3ffe:501:FFFF:100:b283:6c3f:defd:dd97/64范围:全局
    inet6 addr:3ffe:501:FFFF:100:ee24:b8ff:feb9:5ab8/64范围:全局
    inet6 addr:fe80:ee24:b8ff:feb9:5ab8/64范围:链接
    运行多播 MTU:1500公制:1的上广播
    RX 数据包:252错误:0丢弃:0超限:0帧:0
    TX 数据包:26错误:0丢弃:0超限:0载波:0
    冲突:0 txqueuelen:1000
    RX 字节:29861 (29.1 KiB) TX 字节:3387 (3.3 KiB)
    中断:56

    # ethtool -i eth0
    驱动程序:cpsw
    版本:1.0
    固件版本:
    扩展 ROM 版本:
    总线信息:4a100000.以太网
    支持统计信息:是
    支持-测试:否
    支持 EEPROM 访问:否
    支持寄存器转储:是
    supports-priv-flags:否
    # ethtool -c eth0
    eth0的合并参数:
    自适应 RX:关闭 TX:关闭
    stats-block-usecs:0
    采样间隔:0
    Pkt-rate-low (数据速率-低):0
    数据速率高:0

    Rx-usecs:0
    RX 帧:0
    Rx-usecs-IRQ:0
    Rx-frams-IRQ:0

    TX-usecs:0
    TX 帧:0
    TX-usecs-IRQ:0
    TX-frame-IRQ:0

    Rx-usecs-low:0
    RX 帧低电平:0
    TX-usecs-low:0
    TX 帧低电平:0

    Rx-usecs-HIGH:0
    RX 帧-高电平:0
    TX-usecs-high:0
    TX 帧高电平:0
    ------------

    # ethtool -d eth0
    偏移 值
    ---- ----
    0x0000: 00 00 00 00 00 D5 b0 00 10 06 3e F7 cc 1c 00 00 00
    0x0010: FF ff 00 d0 ff ff ff 00 00 00 00 00 00 00 20
    0x0020: 07 06 07 07 1c 00 00 00 01 00 00 5e
    0x0030: 1C 00 00 33 00 10 01 00 00 1c 00 00 00
    0x0040: 33 33 00 10 06 3e F7 ff 1c 00 00 33 00 10
    0x0050: 03 00 01 00 04 00 00 4a 3c 00 40 9c B8 49 92
    0x0060: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    0x0070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    0x0080: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    0x0090: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    0x00a0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    0x00b0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    0x00c0: 04 00 00 00 b9 40 00 f0 da 30 35 3c 00 00 00 00 00 00 00
    0x00d0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    0x00e0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    0x00f0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    0x0100: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    0x0110: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    0x0120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    0x0130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    0x0140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    0x0150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    0x0160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    0x0170: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    0x0180: 04 00 00 00 b9 5c 00 f0 2b 97 7b 01 04 00 00
    0x0190: 4A 3c 00 f0 9c B8 49 92 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    0x01a0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    ----------------------------------------------------
    ---------- [来自 U-boot CLI 的信息]-----------------
    --U-Boot# MDIO 列表
    CPsw:
    0 -通用 PHY <->cpsw
    --U-Boot# MDIO 读数0-32
    0不是已知的以太网
    从总线 CPsw 读取
    地址0处的 PHY:
    0 - 0x1140
    1 - 0x796d
    2 - 0x143
    3 - bbd63
    4 - 0x1e1
    5 - 0x4061
    6 - 0x67
    7 - 0x2001
    8 - 0x0
    9 - 0x300
    10 - 0x0
    11 - 0x0
    12 - 0x0
    13 - 0x0
    14 - 0x0
    15 - 0x3000
    16 - 0x0
    17 - 0x101
    18 - 0x0
    19 - 0x0
    20 - 0x0
    21 - 0x0
    22 - 0x0
    23 - 0x0
    24 - 0x400
    25 - 0xf214
    26 - 0x40a
    27 - 0xFFFF
    28 - 0x0
    29 - 0x6c6
    30 - 0x0
    31 - 0x0
    U-Boot# setenv ipaddr X.X.111.
    U-Boot# ping X.X.X.169 <--- 网关 IP
    在端口0、速度10、全双工上建立链路
    使用 cpsw 器件
    Ping 失败;主机 X.X.X.169未激活

    *注-对于1000Mbs/full,网关 IP 可编程-
    U-Boot# setenv ipaddr X.X.111.
    U-Boot# ping X.X.169
    端口0、速度1000、全双工上的链路
    使用 cpsw 器件
    主机 X.X.X.169仍然有效
    --------------------------------------------------------------------
    此致、
    Somanath
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 DK:

    是的、我们使用"RGMII-txid"作为 PHY 模式。
    在下面查找 cpsw 相关 DTS 设置-

    ------------------------ [cpsw/phy DTS 配置]---------------
    kernel/arch/arm/boot/dts/am335x-bone-common.dtsi -

    DaVinci_MDIO_DEFAULT:DaVinci_MDIO_DEFAULT{
    pinctrl-single、pins =<
    /* MDIO */
    0x148 (PIN_INPUT_PULLUP | SLEWCTRL_FAST | MUX_MODE0)/* MDIO_DATA.MDIO_DATA *
    0x14c (PIN_OUTPUT 上拉| MUX_MODE0) /* mdio_clk.mdio_clk */
    >;
    };

    DaVinci_MDIO_SLEEP:DaVinci_MDIO_SLEEP{
    pinctrl-single、pins =<
    /* MDIO 复位值*/
    0x148 (PIN_INPUT_PULLUX | MUX_MODE7)
    0x14c (PIN_INPUT_PULLUP | MUX_MODE7)
    >;
    };

    cpsw_emac0{&cpsw_emac0}
    PHY_ID =<&Davinci_MDIO>、<0>;
    PHY-MODE ="RGMII-txid";
    //原始:PHY 模式="MII";
    };

    cpsw_emac1{&cpsw_emac1}
    PHY_ID =<&Davinci_MDIO>、<1>;
    PHY-MODE ="RGMII-txid";
    //原始:PHY 模式="MII";
    };

    Mac{(&M)
    pinctrl-names ="default"、"sleep";
    pinctrl-0 =<&cpsw_default>;
    pinctrl-1 =<&cpsw_sleep>;

    };

    DaVinci_MDIO{
    pinctrl-names ="default"、"sleep";
    pinctrl-0 =<&Davinc_MDIO_default>;
    pinctrl-1 =<&Davinc_MDIO_SLEEP>;
    };
    ----------------------------------------------------
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢 Oscar 发布此问题。 我已与 Biser Dk 共享详细信息作为回复。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 DK、是否有基于此信息的更新?

    谢谢!!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这听起来类似于3.14内核在开发分支中出现的问题。  这种情况下的问题是、当 RGMII phy 以10Mbps 运行时、带内模式未被禁用、这会导致流量出现一些问题。

    以下是用于解决该问题的补丁、请检查它是否适用、构建和运行。

    e2e.ti.com/.../0001_2D00_net_2D00_ethernet_2D00_cpsw_2D00_add_2D00_check_2D00_for_2D00_rgmii_2D00_phy_2D00_interface_2D00_patch.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Schuyler、您好、

    我们应用了您提供的补丁。 我们仍然无法获得10Mbps 的 IP。  

    如果您需要任何其他信息、请告知我们。

    供参考。 在修补程序之后找到更新的 cpsw.c --  

    index:kernel/drivers/net/ethernet/ti/cpsw.c
    ============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================
    -- kernel/drivers/net/ti/cpsw.c(修订版10101)
    ++ kernel/drivers/net/ti/cpsw.c(工作副本)
    @@-916、9 +916、15 @@
    //设置 speed_in 输入(如果 RMII 模式在100Mbps 中使用)*/
    if (phy->speed = 100 =
    
    
    mac)=15 (bels= 10);= mac_control = 10)=10 (phy=15)|*= mce_in 输入 /*处于带区模式*/
    +如果(phy->speed == 10)&&
    则为 else ((phy->interface =PHY_interface_mode_RGMII)||
    + (PHY->接口=PHY_INTERFIT_MODE_RGMII_ID)||
    + (PHY->接口=PHY_INTERFIT_MODE_RGMII_RXID)||
    + (PHY->接口=PHY_INTERFIT_MODE_RGMII_TXID))){
    
    + mac_control |= bit (18);/*处于带区模式*/
    +}
    +
    *链接= true;
    }否则{
    mac_control = 0;
    

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    首先、我需要更正我之前为阅读此帖子的其他人所做的声明、我之前说过、带内模式在10Mbps 下被禁用、 补丁注释正确、因为只有 RGMII PHY 模式可以在10Mbps 的带内使用、这就是进行接口类型检测的原因。

    您能否连接 ethtool -S 的输出 应用了补丁?

    另外、请将引导日志作为单独文件从控制台附加。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我找不到您正在使用的 PHY。 我错过了吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请使用应用补丁的内核查找 ethtool 转储。

    # ethtool -S eth0
    NIC 统计信息:
    正常 Rx 帧数:189.
    广播 Rx 帧:0
    多播 Rx 帧:189
    暂停 Rx 帧:0
    RX CRC 错误:0
    RX 对齐/代码错误:0
    超大 RX 帧数:0
    RX Jabber:0
    欠大小(短) Rx 帧:0
    RX 片段:0
    RX 八位位组:25715
    正常 Tx 帧:0
    广播 Tx 帧:0
    多播 Tx 帧:0
    暂停 Tx 帧:0
    延迟的 Tx 帧:0
    冲突:0
    单冲突 Tx 帧:0
    多个冲突 Tx 帧:0
    冲突过多:0
    晚期冲突:0
    TX 欠运转:0
    载波侦听错误:26.
    TX 八位位组:0
    RX + Tx 64字节帧:0
    RX + Tx 65-127八位位组帧:173
    RX + Tx 128-255八位位组帧:6.
    Rx + Tx 256-511八位位组帧:10.
    RX + Tx 512-1023八位位组帧:0
    Rx + Tx 1024个八位位组帧:0
    净八位位组:25897
    帧溢出的 RX 起始:0
    帧的 RX 中间溢出:0
    RX DMA 超限:0
    RX DMA 通道:head_enqueue:1.
    RX DMA 通道:tail_enqueue:163
    RX DMA 通道:PAD_ENqueue:0
    RX DMA 通道:错误排队:0
    RX DMA 通道:DESC_ALLOC_FAIL:0
    RX DMA 通道:PAD_ALLOC_FAIL:0
    RX DMA 通道:runt_receive_buf:0
    RX DMA 通道:runt_transmit:buf:0
    RX DMA 通道:empty_dequeue:0
    RX DMA 通道:BUSY_DEqueue:200
    RX DMA 通道:Good Dequeue:100
    RX DMA 通道:要求:0
    RX DMA 通道:teardown_dequeue:0
    TX DMA 通道:head_enqueue:26
    TX DMA 通道:tail_enqueue:0
    TX DMA 通道:PAD_ENqueue:0
    TX DMA 通道:排队错误:0
    TX DMA 通道:DESC_ALLOC_FAIL:0
    TX DMA 通道:PAD_ALLOC_FAIL:0
    TX DMA 通道:runt_receive_buf:0
    TX DMA 通道:runt_transmit;buf:0
    TX DMA 通道:empty_dequeue:226
    TX DMA 通道:BUSY_DEqueue:0
    TX DMA 通道:Good Dequeue:26
    TX DMA 通道:要求:26
    TX DMA 通道:teardown_dequeue:0
    编号

    # ifconfig
    eth0 Link encap:ethernet HWaddr EC:24:B8:B9:5A:B8
    inet6 addr:3ffe:501:FFFF:100:b283:6c3f:defd:dd97/64范围:全局
    inet6 addr:3ffe:501:FFFF:100:ee24:b8ff:feb9:5ab8/64范围:全局
    inet6 addr:fe80:ee24:b8ff:feb9:5ab8/64范围:链接
    运行多播 MTU:1500公制:1的上广播
    RX 数据包:252错误:0丢弃:0超限:0帧:0
    TX 数据包:26错误:0丢弃:0超限:0载波:0
    冲突:0 txqueuelen:1000
    RX 字节:29861 (29.1 KiB) TX 字节:3387 (3.3 KiB)
    中断:56

    ----------------------------------------------------

    找到下面随附的内核日志  

    e2e.ti.com/.../kernel_5F00_bootlog_5F00_10mbps.txt

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    DK、

    我们正在使用的器件  

    0 -通用 PHY <->cpsw

    [4.408840]  DaVinci_MDIO 4a101000.MDIO:PHY[0]:device 4a101000.MDIO:00、driver Broadcom BCM50610。

    如果您需要任何命令转储、请告诉我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您能否将我们指向此 PHY 的公共数据表?

    通常、Broadcom 需要 NDA /注册才能访问此类文档、鉴于 TI 是 PHY 市场的竞争对手、我们无法访问此类文档。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的。 需要 NDA。

    如果您可以将我指向 TI 以太网驱动程序的来源(如 cpsw.c)、我将尝试调试该问题。 请帮助我调试根本原因。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您能帮我调试内核源吗? 以便我尝试调试根本原因。

    期待您的回应。