请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:66AK2H14 您好!
对于66AK2H14的系统时钟输入( ALTCORECLK、ARMCLK、DDR3ACLK 等),硬件设计指南(在表4中 ,SPRABV0)建议使用范围在40至312.5MHz 之间的输入。
我可以使用此范围内任何频率的时钟吗?
实际上、我计划使用156.25Mhz。 对于哪种处理器性能更佳、是否有任何特定的首选时钟输入?
谢谢、此致、
Madhu。