This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/DRA718:如何在 VOUT 和 HDMI 上启用色条输出?

Guru**** 2585985 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/598500/linux-dra718-how-to-enable-color-bar-output-on-vout-and-hdmi

器件型号:DRA718

工具/软件:Linux

大家好、

我的代码库是 Processor SDK Linux Automotive 3.02.00.03、并使用 J6Entry EVM。

我想在 VOUT 和 HDMI 上启用色条。 我是否可以知道如何为此测试配置 DISPC 寄存器?  

提前感谢。

B.R.

OC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、OC、

    我已将您的问题转交给 DSS 专家。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    从硬件角度来看、不支持这种情况。 您可以使用 modetest 在软件中执行该操作。 运行

    modetest -c

    查找连接器。

    运行

    modetest -s :宽高

    显示色条图案。

    此致、
    Venkat
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Venkat、

    非常感谢您的提示。

    但是、当我执行 modetest 时、我会遇到"无法设置模式:拒绝权限"错误消息。 请参阅下面的控制台日志。

    ===========================================================================================================

    root@dra7xx-EVM:~# modetest -c

    正在尝试打开设备'i915'...失败

    正在尝试打开设备'Radeoneon'...失败

    尝试打开设备'nouve'失败

    尝试打开设备'vmwgfx'...失败

    正在尝试打开设备'omapdrm'...done

    连接器:

    ID   编码器状态      名称       尺寸(mm)   模式 编码器

    32   31   连接   未知-1   0x0       1   31.

     模式:

        名称刷新(Hz) hdisp HSS HSE htot vdisp VSS VSE vtot)

     1280x800 60 1280 1328 1360 1408 800 804 808 816个标志:nhsync、nvsync;类型:首选、驱动程序

     道具:

        1 EDID:

            flags:不可改变的 blob

            BLOB:

            值:

        2 DPMS:

            flags:枚举

            枚举:ON = 0待机= 1挂起= 2关闭= 3

            值:0

    36   35   已断开  HDMI-A-1    520x320     0   35.

     道具:

        1 EDID:

            flags:不可改变的 blob

            BLOB:

            值:

        2 DPMS:

            flags:枚举

            枚举:ON = 0待机= 1挂起= 2关闭= 3

            值:0

    root@dra7xx-EVM:~# modetest -s 32:1280x800

    正在尝试打开设备'i915'...失败

    正在尝试打开设备'Radeoneon'...失败

    尝试打开设备'nouve'失败

    尝试打开设备'vmwgfx'...失败

    正在尝试打开设备'omapdrm'...done

    在连接器32、CRTC 34上设置模式1280x800-60Hz@XR24

    无法设置模式:权限被拒绝

    ===================================================================================================

    B.R.

    OC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请确保在运行 modetest 时没有运行 Weston 或任何其他 DRM 应用程序。

    此致、
    Venkat
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Venkat、

    它现在正在工作。 我可以在 HDMI 或 LCD 上看到色条。
    非常感谢您的帮助。

    B.R.
    OC
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、OC、

    您能否按下应答上的"验证应答"按钮、以帮助您关闭该线程(如果有此需要、您仍可以写入该线程并重新打开该线程)。

    此致、
    Yordan