This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320VC5509A:勘误问题

Guru**** 2966500 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/603933/tms320vc5509a-errata-questions

器件型号:TMS320VC5509A
  • 5509a 和5510a 芯片芯片中仍然存在哪些 CPU_XXX 错误?

  • 我们能否获得有关 cpu_120至 cpu_127的更多信息?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Rogerio、
    我已要求团队成员查看并回复。

    Lali
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好
    您能否进一步澄清此请求的背景和原因?
    在内部进行观察、这样做需要花费时间和精力。

    下面是尝试捕获 C55x 系列 CPU 错误的最后一个已知文档
    www.ti.com/.../spru652g.pdf (这转到 CPU_119)

    自2005年以来、此版本尚未修订、并且未捕捉所请求器件的120至127的状态。
    这些器件非常老旧、我们用于解决此问题的资源有限。

    我希望这项请求能有更好的商业理由。

    此致
    Mukul
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David Johansson86 (4455186)

    我曾尝试深入研究各种错误跟踪系统和存档,但不幸的是,从设计/开发的角度来看,这些器件没有已知的所有者,因此我提取的数据是基于我可以根据存档中看到的内容进行汇总的

    据我所知、下面是有关您感兴趣的器件的附加 CPU 错误的故事

      5507. 5509A   5510a
    CPU 版本   V2.2 V2.2 V2.11
    CPU_120      
    CPU_121      
    CPU_122 X X  
    CPU_123 X X X
    CPU_124      
    CPU_125 X X X
    CPU_126 X X X
    CPU_127 X X X
    CPU_128 X X X

    X 表示存在错误/适用。  

    我将在下周外出、回来后、我将尝试查看是否可以与具有此相关背景的其他人进一步核实。

    对于这些器件的 CCS/编译器变通办法等、可能需要由 CCS 论坛团队的人员解决。

    此致

    Mukul  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    解锁螺纹
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好、David
    我花了一些时间来进一步挖掘这一点、我在上一篇文章中提供的更新反映了我在存档中能够找到的内容。
    没有计划对此采取进一步措施、以上信息很适合查看这是否有助于与您的客户一起解决此问题。

    此致
    Mukul
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mukul 和 David、

    是否有一些有关 CPU_124至 CPU_128含义的文档? 我已很幸运地检查了以下来源:

    CCS 版本说明:

    'README 3.2.txt'
    'README 3.2.3.txt'
    'README 3.3.3.txt'
    'README 3.3.4.txt'
    'README 3.3.5.txt'
    'README 3.3.6.txt'

    spru652g.pdf
    sprz006e.pdf
    sprz008o.pdf
    sprz200f.pdf
    sprz217c.pdf

    以及  

    此致、并提前感谢您

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好,圣地亚哥
    据我所知、这些 CPU 错误没有公共文档。 SPRU652G 自2005年以来未更新。

    此致
    Mukul
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我的公司是否可以在 NDA 下获取信息? 我是去年夏天发起这次与 David 的对话的人。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,圣地亚哥
    这有点微不足道、我需要在内部进行讨论。 我认为、我们还需要几周的时间、因为错误报告是内部错误报告、而不是可以共享的文档格式。

    如果有任何可以帮助的信息、我会随时通知您。 正如您可以想象的那样、这几乎是15年以上的数据。

    从积极的方面来看、CPU_125和126似乎与客户无关。
    因此、可能与您相关的列表较小。

    此致
    Mukul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我已经了解了一些文件,我将向 David Johanssen 和 Anders Dunkars 发送我们的答复。 我希望他们能将这些建议转发给你们。

    此致、